https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163007/ina1650-application-problem
器件型号:INA1650主题中讨论的其他器件: INA1620
使用 INA1650实现差分输入、单端输出音频电路、输入端添加幻象48V 电源、
有助于查看下一个原理图连接方法有问题、
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163007/ina1650-application-problem
器件型号:INA1650使用 INA1650实现差分输入、单端输出音频电路、输入端添加幻象48V 电源、
有助于查看下一个原理图连接方法有问题、
谢谢!

您好!
我已将您的电路放入 Tina 中(见下面的附件)。 我没有发现任何功能问题。 我检查了增益带宽以及瞬态分析。 如果我切换幻象电源、我看不到任何尖峰、因此该设置在功能上看起来很好。 在打开和关闭幻象电源时、我检查了输入上的输入电流和电压。 输入端的麦克风电平是否处于线路电平?

e2e.ti.com/.../INA1650-Diff-in-Single-out-with-Phantom-Power.TSC
此致、
Chris Featherstone
您好 Reed、
可以使用图58所示的配置在15V 电压下运行器件。 图58假设器件用作线路接收器、这意味着将有一个前置放大器级为麦克风提供幻象供电。 '
假设麦克风输出线路电平信号、并且 INA1650将用作前端、我们通常建议在使用幻象电源时提供保护。 如下面所示、可在图60中的 INA1620产品数据表中找到一个示例:


在故障条件下、例如麦克风被拔出并插入有源幻象电源、可能会发生尖峰。 因此、如果存在尖峰、我们建议在输入和电源线上采用保护方案。
此致、
Chris Featherstone