This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:线路电平输入缓冲器、可最大限度地提高性能(求和)和通道分离度

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7731, OPA1632, LM4562, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161079/tlv320adc5140-line-level-input-buffer-to-maximize-performance-summing-and-channel-separation

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件:LMP7731OPA1632LM4562

目前、我们在主要产品中使用 Cirrus Logic ADC (立体声、I2S 主设备)、但我们正在研究替代产品;我们的计划最初是转向 ESS、但我们改变了主意。  因此、由于这是我们设计中唯一不是 TI 的芯片、我们认为我们将探索 TI 音频 ADC 产品系列并拥有100%的 TI 设计。

我们的器件输入是基于 OPA1632 (几乎与 OPA1632数据表第18页完全相同)的单端(基本上是消费类线路电平音频)至差分输入缓冲器、但通过 LMP7731的两个独立缓冲 Vref (每个通道一个)除外。  我们的输入缓冲器电源为+/- 10V。

我们希望迁移到输入缓冲器上的 LM4562 (出于可用性原因)、但我们不确定该 ADC 是否需要缓冲来实现指定的噪声/失真性能。  除此之外、我们还想知道您是否可以为我们提供原理图(作为起点)、以便充分利用将4个输入相加2 (立体声)的优势、不过在 TLV320ADC5140数据表(8.3.6.6可编程通道夏季和数字混频器)的第35页 我们无法确定如何将输入缓冲器连接到模拟输入引脚。  我们应该能够从这里算出 I2C。

我们的目标只是实现指定的噪声和失真性能并最大限度地实现立体声分离(以任何成本)。  如果 TI 工程团队提出任何建议、我们将不胜感激。

我们的电流 dBFS 为:18dBu、~15.78dBV、~17.4Vpp、~6.15Vrms。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请等待12-24小时、以便我们的音频专家发表意见。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用硬件将4个模拟输入合并到2个立体声通道中、那么下面的电路应该可以工作。

    选择20k 的输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV320ADC5140数据表(8.3.6.6可编程通道夏季和数字混频器)<-抱歉、如果我不清楚。  我想知道如何使用我们的双通道单端输入来实现这一点。  请参阅数据表。   我们不清楚如何将4个 ADC 输入(IN1与 IN2相加、向左进入 I2S 通道1; IN3与 IN4相加、向右进入 I2S 通道2)、以实现额外的-3dB DR。  这是否可以利用我们的2个通道的全部4个 ADC 输入?  原理图和编程中都有。  此处表20对我们不清楚。  此外、您的原理图未使用 in3/IN4。

    例如 、AKM AK5554VN 支持"4至2"模式。  

    在 e2e 中、Collin Wells 在这里谈到 xxx6140 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976615/tlv320adc5140-audio-adc-performance-clarification/3607394#3607394 时说:"该器件支持双通道相加模式、这将使动态范围增加到116dB" TLV320ADC5140不能从108dB 提高到111dB?

    数据表顶部可以看出:

    此外、所有示例都用于麦克风录音。  这是否意味着我们不需要缓冲线路电平输入?  您有线路电平输入缓冲器的任何示例吗?  此系列 ADC 是否不需要此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在几个小时内查看并回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得、消费类产品线输入支持0.3vrms 驱动10k。 如果我弄错了、请更正我的问题。 我继续进行这一假设。

    我想您需要获取立体声输入的1个通道、并将其分配给2个 ADC 通道、以实现3dB 的 SNR 改进。 左侧可以是输入1,输入2 .p0 R107 D3.2可以是01。 然后、输出通道1将作为数字左侧通道提高3dB。

    类似地 ,可以为输入3提供权限,输入4 .p0 R107 D3.2可以为01。 然后、输出通道3将作为数字右通道提高3dB。

    在数据表的第8页、我们看到对于单端输入、支持1Vrms  

    满标度值。(请参阅下图)。

    为了使0.316vrms 提供满量程 、我们可以在芯片中设置3的增益、以便将1Vrms 电压提供给 ADC。

    PAGE 0寄存器61可用于在芯片中设置9db 增益值

     

    您可以 按如下方式组合输入1、2和输入3、4。

    由于每条线路输入应看到的有效输入阻抗为10k、因此我们可以在芯片中在内部设置20k 输入阻抗设置。 当两个通道组合在一起时、这将使有效输入阻抗为10k。

    PAGE 0寄存器60、65、70、75可用于将 Zin 设置为20k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、感谢您的帮助。  

    您对此输入缓冲器有什么反馈吗?  您的建议非常简单、但我们能否获得任何好处?  或者、TLV320ADC5140是否不需要它来实现数据表噪声和 THD 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我个人 认为、您应该能够进入 ADC 而不使用缓冲器。 大多数客户只需将麦克风输出直接连接到 ADC 输入。