This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:无输出声音问题

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163455/tas2505-no-output-sound-issue

器件型号:TAS2505

大家好、

我的客户发现没有声音输出、我们现在没有要调试的 EVM  

您是否会帮助在此方面进行调试? 它们非常紧急  

下面是原理图、I2C 日志和输出波形、

它们在 低通后的这两个点进行测量、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我对原理图有一些问题、并进行测试:

    • 原理图显示 LDOSEL 引脚8连接到1.8V、这甚至与 IOVDD 3.3V 的电平不同? 实际上、该引脚应连接到与 SPKVDD 相同的电位、正如我们在 EVM 上所做的那样。
      内部 LDO 可能未正确上电、因此器件的模拟部分无法正常工作? 您能否使用示波器检查所有电源? (SPKVDD、AVDD、DVDD、IOVDD)
    • 我看到两个不同的示波器捕获、VIP3是什么意思? 在其中一个捕获中、似乎有一个斜坡波形、这只是某种形式的 GND 噪声吗?
    • 您是否还可以通过断开输出并直接从 TAS2505的 D 类引脚测量来进行测试? 您可以移除 L1/L2并使用这些焊盘上的示波器。 是否在 I2C 初始化之后进行 D 类开关?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    它们将 LDO_SEL 连接到 SPKVDD、但仍未更改。

    但我很困惑、数据表中说 LDO_SEL 应连接到 GND

    我稍后将更新您请求的其余部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您是否还可以共享输入时钟频率以仔细检查寄存器配置? 我们将需要 MCLK (如果使用)、BCLK 和 WCLK。

    关于 LDO_SEL 引脚、有时我们鼓励客户不要使用内部 LDO、因为在某些特定应用条件下、某些已知问题会影响一些器件。 这将在即将发布的新版本上进行处理。
    但是、如果在所有器件上观察到您的问题、则它不应与此 LDO 相关、您仍应能够使用它。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否了解过 I2C 日志?

    我们的寄存器48默认为静音、这是问题吗?

    更新所需的电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    查看 I2C 日志后、似乎不正确:

    • 如前所述、D 类未启用
    • DAC 也未使能、这是由寄存器0x3f 控制的
    • 作为 DAC 初始化的一部分、它们还需要为内部时钟启用 MDAC 和 NDAC、但这些时钟未启用
    • 如果它们共享上述 I2S 时钟、我可以验证它们的默认时钟树设置是否正常

    他们可以使用 GUI 示例脚本作为基准:

    # Playback Class-D
    # Page switch to Page 0
    W 30 00 00
    # Assert Software reset
    W 30 01 01
    # Page Switch to Page 1 
    W 30 00 01
    # LDO output programmed as 1.8V and Level shifters powered up.
    W 30 02 00
    # Page switch to Page 0
    W 30 00 00
    # Dac Instruction programming PRB #1 
    W 30 3c 01
    # CODEC_CLKIN=MCLK.MCLK should be 12.288MHz
    W 30 04 00
    # Codec Interface control Word length = 16bits.BCLK&WCLK inputs.I2S mode.
    W 30 1b 00
    # Data slot offset 00
    W 30 1c 00
    # DAC NDAC Powered up, NDAC=1
    W 30 0b 81
    # DAC MDAC Powered up, MDAC=2
    W 30 0c 82
    # DAC OSR(9:0)-> DOSR=128
    W 30 0d 00
    # DAC OSR(9:0)-> DOSR=128
    W 30 0e 80
    # Only LDAC powered up.Dac path setup LDAC data Mono of LDAC and RDAC. RDAC data disabled.Soft step 1 per Fs.
    W 30 3f B0
    # DAC volume for Left channel not muted.Right DAC muted.
    W 30 40 04
    # LDAC digital gain 0dB
    W 30 41 00
    # Page Switch to Page 1
    W 30 00 01
    # Master Reference Powered on
    W 30 01 10
    # Output common mode for DAC set to 0.9V (default)
    W 30 0a 00
    # LDAC AFIR is 6th order FIR filter and Powered up.
    W 30 03 00
    # SPKL attn. Gain =0dB
    W 30 2E 00 
    # SPKL driver PGA Gain=6.0dB 
    W 30 30 10
    # SPK OSCP enabled , OCP Degltich=4, OTP enabled , OTP Deglitch=5
    W 30 52 00
    # SPK powered up
    W 30 2D 02
    
    

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师