Other Parts Discussed in Thread: TPA6204A1, TPA6205A1, TPA6211A1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6205A1 主题中讨论的其他器件:TPA6204A1、 TPA6211A1
比较 TPA6205A 和 TPA6204A/TPA6211A 输入阻抗的数据表、我看到 TPA6205A 的输入阻抗为2Mohm、输入阻抗为40kOhm (典型值) 对于 TPA6211A、没有输入阻抗对于 TPA6204A。 我是否可以假设每个器件具有相同的40kOhm 1%射频、TPA6205A 射频为外部的40kOhm 1%、则输入阻抗为40kOhm (标称值)?
我与其说是模拟设计人员、更喜欢数字设计人员、因为使用单片放大器、我可以更轻松地将其集成到我的设计中。