This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6205A1:TPA6205A 和 TPA6204A/TPA6211A 输入阻抗#39;s

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6204A1, TPA6205A1, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164864/tpa6205a1-tpa6205a-and-tpa6204a-tpa6211a-input-impedance-s

器件型号:TPA6205A1
主题中讨论的其他器件:TPA6204A1TPA6211A1

比较 TPA6205A 和 TPA6204A/TPA6211A 输入阻抗的数据表、我看到 TPA6205A 的输入阻抗为2Mohm、输入阻抗为40kOhm (典型值) 对于 TPA6211A、没有输入阻抗对于 TPA6204A。   我是否可以假设每个器件具有相同的40kOhm 1%射频、TPA6205A 射频为外部的40kOhm 1%、则输入阻抗为40kOhm (标称值)?

我与其说是模拟设计人员、更喜欢数字设计人员、因为使用单片放大器、我可以更轻松地将其集成到我的设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您的推理是正确的。 TPA6205A1/TPA6204A1上的40k 外部电阻器将等同于 TPA6211A1上的内部射频、从而产生相似的输入阻抗。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。