This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:DIN 状态

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164257/tlv320aic3120-din-status

器件型号:TLV320AIC3120

专家您好!

当 TLV320AIC3120未通电时、您能告诉我 DIN 引脚的阻抗(该引脚接地)或状态(悬空、下拉等)是多少?

由于该引脚连接到 SoC 并上拉(10kohm 至3.3V)、因此当未对 TLV320AIC3120供电时、会确认0.85V。

此时、SoC 已加电。

该引脚是 SoC 的自举功能、具有多种功能。

在 SoC 中、在初始启动时应将其识别为3.3V、但目前正在成为一个问题。 请检查。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到未通电时为低~0V、而通电时则高达3.3V。 我在 DIN 引脚上添加了一个~2K 上拉至3.3V 的电压。

    通常情况下、这是 由于 DIN 连接到其他位置、并且未完全断电。

    此致。