请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164257/tlv320aic3120-din-status
器件型号:TLV320AIC3120专家您好!
当 TLV320AIC3120未通电时、您能告诉我 DIN 引脚的阻抗(该引脚接地)或状态(悬空、下拉等)是多少?
由于该引脚连接到 SoC 并上拉(10kohm 至3.3V)、因此当未对 TLV320AIC3120供电时、会确认0.85V。
此时、SoC 已加电。
该引脚是 SoC 的自举功能、具有多种功能。
在 SoC 中、在初始启动时应将其识别为3.3V、但目前正在成为一个问题。 请检查。
此致、
Michael