This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4811:监听 LM4811上的噪声

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165691/lm4811-whiff-noise-on-lm4811

器件型号:LM4811

您好!

LM4811独立于音量输入、但如果没有输入 signal...it's、则停止运行作为背景寄生信号、收听的声音正常。  U/D 和时钟直接连接在 Atmel 微控制器上。 此外、当音量达到最大时、我还会听到寄生虫的吹声。

这是我的草图

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您能否附上一些左右信号的捕捉图? 您提到噪声仅存在于正确的通道上、对吗?
    该噪声是随机的还是特定的频率失真?
    您是否还可以在未连接扬声器的情况下进行测试、基本上打开输出负载连接并使用示波器进行检查、噪声是否仍然存在?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、 我将发布一 个 wav 文件、这样您就可以听到并看到...是的、是在正确的通道上、而不是随机噪声、每次输入信号时都会出现...我恐怕有很多 LM4811的问题、 但是我有两个原型、这个问题我的原理图看起来不错、我真的不明白会发生什么...

    谢谢  皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 您认为我应该删除 C37和 C38,因为我已经删除了 C6和 C8吗?

    当我分流 C37时、不好的嗅探噪声似乎完全消除了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我认为它只影响正确的通道有点奇怪。 也许您可以多尝试几种方法来更好地了解根本原因:

    • 在 C7/C37之间添加一个串联电阻(应使用大约千欧的较大值)。 内部直流偏置(电阻分压器)可能会以某种方式通过 C37振荡、并通过 C7短接至 GND
    • 也拆下 C7、保持 C37。 这是否具有相同的效果?

    移除 C37本身似乎是一个很好的解决方法、我将与我们的模拟专家再次进行检查、并在下周初让您了解更多意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan、是的、也在左边的频道、但更低...

    由于 PCB 已完成、我无法尝试添加电阻器或移除 C7、我只能通过在 C37的2个极点手动连接导线来分流 C37、 结果确实更好、我将尝试分流两个左侧通道、无论如何、我不明白为什么 C37会产生这种噪声...

    度过一个愉快的周末:-)

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我将与我的一些同事进一步讨论这一点、并让您了解我们对可能的根本原因的看法。 但是、似乎可以保留您的权变措施。
    谢谢、祝您周末愉快。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yvan、您好!

    此外、我必须说我已经将 LM4811的 GND 连接到模拟接地 AGND、也许应该将其连接到数字接地 GND、我在这个论坛上在有关 LM4811的其他主题下阅读了它...也许是我问题的原因!

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    音频源的 GND 基准是什么? 例如、 如果您在 LM4811的输入端使用 DAC、那么它是什么 GND 基准、数字还是模拟?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yvan、DAC AKM4384和 LM4811的接地基准是相同的模拟接地(音频源)、电桥数字接地到模拟接地在2个 IC 中约12cm 的电源直流插头附近

    希望能有所帮助!

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您还能在原理图上指定电容器的材料吗? C37/38电极化电解电容器还是有所不同? 我在原理图中看到不同的符号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    C37/38是钽 Kemet C6/C8电化学品

    另请查看您的同事主题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/318120/lm4811-headphone-amplifier-layout

    我认为2个 IC 上的通用 AGND 可能是问题所在、LM 可能应连接到 GND 而不是 AGND!

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    在与我的团队就这一主题和您添加的另一个主题进行了全面讨论(谢谢)后、我得到了以下评论:

    如您所述、此问题可能与 GND 连接有关。 通常、对于模拟放大器、您应将 GND 视为两个独立部分:小信号 GND (有时也称为 AGND)和电源 GND。  必须注意、从电源 GND 到电源的 GND 连接上的噪声不会耦合到小信号 GND。 从电源 GND 到电源 GND 连接的 GND 布线代表一些特定的阻抗、这些阻抗与负载阻抗相互作用、因此可以获得代表输出大信号的小噪声。
    小信号 GND 将考虑 VIN1、VIN2、关断和旁路引脚。 电源 GND 为 VDD 去耦、GND、VOUT1和 VOUT2。
    避免从输出 GND 到输入小信号这种噪声耦合的最简单方法是使用星形 GND 连接到电源、这样可确保每个环路不受其他返回 GND 的影响。
    如果使用公共 GND 平面、则可以使用元件放置方式来帮助降低噪声耦合效应、方法是将放大器的输出和电源相关 GND 连接放置在更靠近电源连接的位置、 DAC 和与输入相关的 GND 连接距离较远、因此有噪声的电源 GND 将形成更靠近电源的较小环路、不会影响输入信号。

    希望这对我有所帮助、请告诉我是否还有其他问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的解释、我将尝试通过将 LM4811 GND 连接到 GND 接地层而不是 AGND 平面来以这种方式修改 PCB、并将告诉您问题是否得到解决。

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    确保在靠近电源连接的位置或避免不同 GND 层之间的噪声耦合的位置单点连接 GND 层。
    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师