Other Parts Discussed in Thread: LM4811
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165691/lm4811-whiff-noise-on-lm4811
器件型号:LM4811
|
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM4811
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165691/lm4811-whiff-noise-on-lm4811
器件型号:LM4811
|
您好、Pierre、
我认为它只影响正确的通道有点奇怪。 也许您可以多尝试几种方法来更好地了解根本原因:
移除 C37本身似乎是一个很好的解决方法、我将与我们的模拟专家再次进行检查、并在下周初让您了解更多意见。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
您好 Ivan、
C37/38是钽 Kemet C6/C8电化学品
另请查看您的同事主题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/318120/lm4811-headphone-amplifier-layout
我认为2个 IC 上的通用 AGND 可能是问题所在、LM 可能应连接到 GND 而不是 AGND!
皮埃尔
您好、Pierre、
在与我的团队就这一主题和您添加的另一个主题进行了全面讨论(谢谢)后、我得到了以下评论:
如您所述、此问题可能与 GND 连接有关。 通常、对于模拟放大器、您应将 GND 视为两个独立部分:小信号 GND (有时也称为 AGND)和电源 GND。 必须注意、从电源 GND 到电源的 GND 连接上的噪声不会耦合到小信号 GND。 从电源 GND 到电源 GND 连接的 GND 布线代表一些特定的阻抗、这些阻抗与负载阻抗相互作用、因此可以获得代表输出大信号的小噪声。
小信号 GND 将考虑 VIN1、VIN2、关断和旁路引脚。 电源 GND 为 VDD 去耦、GND、VOUT1和 VOUT2。
避免从输出 GND 到输入小信号这种噪声耦合的最简单方法是使用星形 GND 连接到电源、这样可确保每个环路不受其他返回 GND 的影响。
如果使用公共 GND 平面、则可以使用元件放置方式来帮助降低噪声耦合效应、方法是将放大器的输出和电源相关 GND 连接放置在更靠近电源连接的位置、 DAC 和与输入相关的 GND 连接距离较远、因此有噪声的电源 GND 将形成更靠近电源的较小环路、不会影响输入信号。
希望这对我有所帮助、请告诉我是否还有其他问题。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师