This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 转换为模拟音频

Guru**** 2481565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1168099/pwm-to-analog-for-audio

您好!

 您建议将 PWM 音频信号转换为模拟输出的方法是什么?

以下是一些详细信息:

  • PWM 频率= 40kHz
  • PWM 占空比取决于麦克风电压 :
    • 最大电压>>占空比100%
    • 0 V >>占空比50%
    • 最小电压>>占空比0%

谢谢、

Fabien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabien、

    虽然频率范围可能与您的应用不匹配、但有一些专门用于 PWM 输入的放大器: https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p2982=PWM

    或者、我建议使用任何模拟输入放大器、并使用低通滤波器将 PWM 信号转换为类似模拟的信号。 由于 PWM 频率太接近音频频带、二阶滤波器可能是一个不错的选择。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师