请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1168099/pwm-to-analog-for-audio
您好!
您建议将 PWM 音频信号转换为模拟输出的方法是什么?
以下是一些详细信息:
- PWM 频率= 40kHz
- PWM 占空比取决于麦克风电压 :
- 最大电压>>占空比100%
- 0 V >>占空比50%
- 最小电压>>占空比0%
谢谢、
Fabien