Thread 中讨论的其他器件:CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试了 wifi 音频示例。 一切都可以正常工作、但问题是输出信号非常小。我认为编解码器有一些问题。 我将提供1kHz 的输入,并在示波器上检查了输出的振幅,尽管我可以听到它的声音。 我可以使用模拟回送测试音频编解码器、 还是应该更改音频编解码器设置中的任何内容? 请帮助我解决此问题。
此致、
图表
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试了 wifi 音频示例。 一切都可以正常工作、但问题是输出信号非常小。我认为编解码器有一些问题。 我将提供1kHz 的输入,并在示波器上检查了输出的振幅,尽管我可以听到它的声音。 我可以使用模拟回送测试音频编解码器、 还是应该更改音频编解码器设置中的任何内容? 请帮助我解决此问题。
此致、
图表
您好、Steve、
我能够通过增大音量来提高输出电平( AudioCodecSpeakerVolCtrl (AUDIO_CODE_TI_3254、AUDIO_CODE_SPEAKER_ALL、70)、但输出仍然非常嘈杂。 我想在不使用射频的情况下尝试找出产生噪声的因素、无论是编解码器还是其他因素、因为我希望音频编解码器在回送模式下自行生成正弦波。 请帮我解决这个问题。 我在此附上 文件供您参考:我使用的是带音频 Booster Pack 的 cc3200 launchXL pad。
e2e.ti.com/.../ti3254.he2e.ti.com/.../audiocodec.ce2e.ti.com/.../audiocodec.h
您好、Steve、
感谢您的回复。
我发现、当我们使用线性输出时、音频编解码器的输出直接进入输出、但当我们使用扬声器作为输出源时、它经过低通滤波器、然后是放大器。 但在扬声器输出上、它会提供 PWM 波形。 我要附上 Booster Pack 的原理图。 我认为这是因为输出直接从编解码器到线性输出(通过串联的电阻器和电容器)会产生噪声。 我不确定我的理解是否正确?
e2e.ti.com/.../boosterpack_5F00_schematic.pdf
此致、
图表
您好、Steve、
感谢您的回复。 我在输出引脚上尝试了 RC 低通滤波器(4700pf 和1k)。 噪声显著降低。
但是、我尝试将 DAC 静音、我看到输出与输入完全相同、没有任何带外噪声、但这是我在环回模式下运行 WIFI 音频示例时的情况。 我真的不明白 DAC 静音时到底会发生什么情况。 请您详细说明一下这一点。
此外,当我使用两块 cc3200板并尝试将音频从一个传输到另一个时,我可以听到音频,但振幅非常低,甚至增大音量也没有帮助。 我认为这是因为我将 DAC 静音。 是否有任何其他方法可以提高输出的音量级别?我真的不明白 DAC 静音时会发生什么情况。
此致、
图表
您好、Steve、
感谢您的支持。
您能告诉我、当我向第1页的寄存器0x0c 和0x0d 写入0x04时、它的作用是什么? 因为默认值为0x08。 我还注意到带外噪声(使用示波器进行验证)不再出现、而默认值则出现在此处。
此外、当我使用两块板通过 WiFi 进行通信时、我可以在这里看到第二块板上的声音、但非常低、我甚至无法通过示波器测量。 这是我将0x04写入寄存器0x0c 和0x0d 的时候。 请您详细解释一下原因是什么。
此致、
图表
您好、Steve、
我特此附上 AIC3254编解码器配置。请看一下。 我还在连接 音频增压器的原理图。
当我将0x08写入寄存器0x0c 和0x0d 时、我可以在第二块板上听到清晰的带外噪声(使用示波器进行验证)、但当我写入0x04时、我可以在回送模式下听到清晰的声音(无带外噪声、干净信号) 但在单播模式下、当我使用 WiFi 将音频从板传输到其他板时、我可以听到声音、但声音非常低。
此致、
图表
e2e.ti.com/.../6761.audiocodec.ce2e.ti.com/.../audio_5F00_schematic.pdf