This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254-Q1:输出信号非常小

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787952/ccs-tlv320aic3254-q1-output-signal-is-very-small

器件型号:TLV320AIC3254-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试了 wifi 音频示例。 一切都可以正常工作、但问题是输出信号非常小。我认为编解码器有一些问题。 我将提供1kHz 的输入,并在示波器上检查了输出的振幅,尽管我可以听到它的声音。 我可以使用模拟回送测试音频编解码器、 还是应该更改音频编解码器设置中的任何内容? 请帮助我解决此问题。

此致、

图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查鲁

    请提供更多信息。 您能给我们提供您的寄存器配置吗? 您使用的是哪些输入/输出? 等等...
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我能够通过增大音量来提高输出电平(  AudioCodecSpeakerVolCtrl (AUDIO_CODE_TI_3254、AUDIO_CODE_SPEAKER_ALL、70)、但输出仍然非常嘈杂。 我想在不使用射频的情况下尝试找出产生噪声的因素、无论是编解码器还是其他因素、因为我希望音频编解码器在回送模式下自行生成正弦波。 请帮我解决这个问题。 我在此附上 文件供您参考:我使用的是带音频 Booster Pack 的 cc3200 launchXL pad。

    e2e.ti.com/.../ti3254.he2e.ti.com/.../audiocodec.ce2e.ti.com/.../audiocodec.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Charusing21、

    恐怕我不熟悉 CC3200的 Booster Back。 输出端可能具有相当大的带外噪声。 这是非常典型的情况。 请参阅以下应用报告:
    www.ti.com/.../slaa313.pdf

    应用报告提到 AIC3x 系列、但也适用于 AIC31xx、AIC32xx 系列。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。

    我发现、当我们使用线性输出时、音频编解码器的输出直接进入输出、但当我们使用扬声器作为输出源时、它经过低通滤波器、然后是放大器。 但在扬声器输出上、它会提供 PWM 波形。 我要附上 Booster Pack 的原理图。 我认为这是因为输出直接从编解码器到线性输出(通过串联的电阻器和电容器)会产生噪声。 我不确定我的理解是否正确?

    e2e.ti.com/.../boosterpack_5F00_schematic.pdf

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查鲁

    耳机输出上没有滤波器、因此您将在那里看到一些带外噪声。 带外噪声在馈送到 D 类放大器时可能会导致问题、因此、在将线路输出馈送到 TPA2012之前会对其进行滤波。



    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的支持、因此您建议在耳机输出后应用哪种滤波器、以消除带外噪声。

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查鲁

    如果您使用耳机的输出、带外噪声是不相关的。 耳机驱动器不会重现这些频率、也无法听到这些频率。

    如果您真的想为耳机使用滤波器、我建议使用100欧姆+ 47nF 选项作为起点。 如果您希望阻抗低至16-32欧姆、这可能是不可接受的、因为输出电压会受到很大的影响。

    您也可以尝试47欧姆和.1uf、这将滤除较少的噪声、因此也请记住这一点。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。 我在输出引脚上尝试了 RC 低通滤波器(4700pf 和1k)。 噪声显著降低。

    但是、我尝试将 DAC 静音、我看到输出与输入完全相同、没有任何带外噪声、但这是我在环回模式下运行 WIFI 音频示例时的情况。 我真的不明白 DAC 静音时到底会发生什么情况。 请您详细说明一下这一点。

    此外,当我使用两块 cc3200板并尝试将音频从一个传输到另一个时,我可以听到音频,但振幅非常低,甚至增大音量也没有帮助。 我认为这是因为我将 DAC 静音。 是否有任何其他方法可以提高输出的音量级别?我真的不明白 DAC 静音时会发生什么情况。

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查鲁

    如果您处于环回模式、ADC 会直接路由到 DAC。 如果我正确地记住、则会绕过 DAC 信号处理。

    如果您需要将音频输入直接路由到输出、您可以在 Pure Path Studio 中创建一个处理流程、允许您在 ADC 输出和数字输入之间进行混合或切换。 这将使您能够更全面地控制 DAC 信号处理。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的支持。

    您能告诉我、当我向第1页的寄存器0x0c 和0x0d 写入0x04时、它的作用是什么? 因为默认值为0x08。 我还注意到带外噪声(使用示波器进行验证)不再出现、而默认值则出现在此处。

    此外、当我使用两块板通过 WiFi 进行通信时、我可以在这里看到第二块板上的声音、但非常低、我甚至无法通过示波器测量。 这是我将0x04写入寄存器0x0c 和0x0d 的时候。 请您详细解释一下原因是什么。

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查鲁

    关于第1页、寄存器0x0c 和0x0d。  这些寄存器控制哪些信号路由到 HPL 和 HPR 输出、 当您写入0x04时、将断开 DAC、IN1L 连接到 LDAC 、IN1R 连接到 RDA

    您没有听到任何声音、因为 DAC 未连接到 HPL 和 HPR。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速回复。 断开 DAC 意味着 DAC 信号处理块? 此外、我可以在回送模式(清零)下听到声音、但当我使用两块板时、我仍然听到声音、但振幅非常低。您能解释一下为什么这样做?

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查鲁  

    我是说您要从 HPOUTS 上断开 DAC 输出

    2.请澄清"当我使用两块电路板时"的含义  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在尝试 WiFi 音频示例、在该示例中、我使用两个带有2个音频升压器的 cc3200 Launch Pad 来生成双向音频(从一个板到另一个板)

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查鲁  

    让我们获取您的完整寄存器配置、然后从这里开始。

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我特此附上 AIC3254编解码器配置。请看一下。 我还在连接 音频增压器的原理图。

    当我将0x08写入寄存器0x0c 和0x0d 时、我可以在第二块板上听到清晰的带外噪声(使用示波器进行验证)、但当我写入0x04时、我可以在回送模式下听到清晰的声音(无带外噪声、干净信号) 但在单播模式下、当我使用 WiFi 将音频从板传输到其他板时、我可以听到声音、但声音非常低。

    此致、

    图表

    e2e.ti.com/.../6761.audiocodec.ce2e.ti.com/.../audio_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查鲁  

    您的处理器是否可能需要错误?  如果您在数字回送中运行此 代码、并且其运行正常、那么这种方法会从公式中消除编解码器。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查鲁  

    自6月29日以来,我没有听到你的回声。  如果您仍然遇到这种情况、请告诉我、我可以继续为您提供帮助。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve。

    很抱歉耽误你的回答。 是的、您是正确的数字回路、因此无需音频编解码器。 我唯一可以在输出端使用低通滤波器来消除噪声的方法、这可以解决我的问题。

    此致、

    图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查鲁  

    是的、输出端存在可滤除的带外噪声。  

    我很高兴这解决了您的问题。  

    此致、

    -Steve Wilson