This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:PCM5100A 噼啪噪声

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5100, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787760/pcm5100a-pcm5100a-pop-noise

器件型号:PCM5100A
主题中讨论的其他器件: PCM5100PCM5122

团队、

客户发现、在更改 FS 或自动静音时 PCM5100A 会发出噼啪噪声。 这是已知问题吗? 我们是否有改进方法? 谢谢。

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    更改 FS 时、我建议通过 XSMT 引脚使器件静音。 无法在 PCM5100中禁用自动静音。 过去、我们建议客户在板载处理中向其 I2S 数据添加1LSB 偏移。 这意味着当没有 I2S 数据时、总线正在传输'1'。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    如果我们添加1LSB 偏移、输出 SNR 将变得最差、对吧?

    我们能否在 DIN (引脚14)之前添加逆变器、以确保在自动静音时所有位都不为零? 您认为它起作用了吗? 它会带来任何副作用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    添加恒定偏移代码不会改变 SNR 性能。 向 DIN 信号添加逆变器是一种实现此目的的方法(尽管所有数据也将被反相)。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul
    这是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel。 我的客户在使用 PCM5100A 时也会遇到爆裂声、需要您的帮助。

    我的客户正在使用 PCM5100A+TPA3138整体解决方案。 系统开机期间报告弹出噪音问题。

    原理图如图2所示。 客户添加了一对用于调节 ADC 输出增益的电阻分压器、如图1所示。

    我在加电期间测量了 TPA3138的 IN+和 IN-波形、波形如图3所示。

    图2中的黄色波形是从 DAC 输出的 RINP 电压。  

    RINP 电压上升速度似乎快于 RINN、但会在50ms 内下降。 因为放大器将在静音引脚释放50ms 后开始切换。 因此、它应该是 RINP 压降导致噼啪噪声、而不是第一个导致噼啪噪声的电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    我还想知道、即使在放大器增益最低的情况下、0dBFS 输入信号仍会产生输出削波。
    除了降低输入信号外、我们还有其他调整增益的方法吗?
    我们是否可以在 DAC 输出中添加电阻分压器以降低输出电平?
    如果我们这样做,我们应该注意到什么?
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    您看到的是 PCM510xA 校准其输出以消除其直流失调电压引起的。 这是 PCM510xA 上的一个静态函数、无法阻止。 通常、我建议将 TPA 静音、直到 PCM 的输出稳定。 根据您的描述、似乎客户具有此功能、但安培很快就会取消静音。

    根据您的第二个问题、此事件是由偏移校准引起的、而不是削波。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    TPA3138没有独立的静音功能引脚。 它只有 SD (SHUT DOWN)引脚。

    TPA3138输入终端将保持在 HIZ 状态、直到 SD 被释放。

    SD 被拉至高电平后、TPA3138将在 H 桥开始开关之前等待50ms。 这意味着 TPA3138可在50ms 的时间内不受差分输入端子之间设置的直流电压的影响。

    关于校准功能、我没有找到任何有关该功能的说明。 您能给我一些解释一下它的工作原理以及它对放大器的影响吗?

    我了解削波问题与噼啪噪声无关。 我想问另一个问题、除了降低输入信号电平外、如何缩小 DAC 输出电压电平? 我们能否在 DAC 输出中添加电阻分压器? (上一帖子中显示的图表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    PCM510x 被视为 DirectPath 器件、这意味着输出应以接地为中心。 由于器件中存在一些偏移、我们会校准输出以尽可能减少偏移、从而使其更接近真正的 GND。 因此、您看到的弹出窗口是尝试消除几毫伏偏移的器件。 当器件进入硬件静音(自动静音)时、将取消校准以节省功耗。

    在 PCM5100A 输出建立之前、TPA 是否可以保持在 SD 中?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如您所述、可以使用电阻分压器对输出进行衰减。 请注意、总电阻不能小于最小负载阻抗规格1kOhm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul
    校准何时开始? 它可以持续多长时间?
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    弹出行为是由于内部偏移校准在输出端实现0V 共模。 通过启用 Δ-Σ 架构中的静态电流段数来提供该偏移。 其缺点是、如果器件处于低功耗状态或未提供时钟、则器件无法使这些电流段保持启用状态。 以下事件可能会发生潜在的弹出:
    在应用 POR 和有效时钟后、偏移将被校准。
    2.如果应用零数据、自动静音将在大约20ms 后启用、偏移校准将被禁用。
    3.静音期间应用非零数据后,输出将重新启用偏移校准。
    4.发生时钟误差,导致偏移校准被禁用。 时钟错误可能是由 I2S 线路被禁用或存在无效的时钟分配引起的。

    条件1和4是不可避免的(除非它们能够保证没有时钟误差)。 可以通过两种方式防止条件2和3:
    1.禁用自动静音–仅在 I2C/SPI 控制的器件(如 PCM5122/42)上可用。
    2.防止零数据–这可以通过向 DSP 中的数据添加1LSB 偏移或向 DIN 引脚添加数字逆变器来实现。

    对于条件1、偏移校准在提供给器件的 I2S 数据的20ms 内进行。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    感谢您的回复、非常清晰!
    我已经与 MPAA BU TPA3138 H 桥确认、器件启用延迟50ms 后将开始开关。
    因此、它应该能够在50ms 内抗输入失配杂音干扰。 因此、对于 TPA3138、20ms 内的 ADC 失调电压校准应该是可以接受的。
    我们找到了根本原因、即大值 DAC 输出电阻分压器。 (39千欧)
    较大的输入电阻将增强 TPA3138的输入失调电压失配。
    我们在将该电阻器修改为1k 欧姆后修复了该问题。