This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825 PPC3的上升和下降斜率配置问题

Guru**** 2545570 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786979/tas5825m-question-of-tas5825-ppc3-configurations-of-ramp-up-and-ramp-down-rates

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

如 下图所示、您是否会建议 PPC3中是否有配置 TAS5825的上升和下降速率的选项、以避免音乐传输过程中出现噼啪噪声?



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月27日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您想在 TAS5825M PPC3 GUI 中修改寄存器0x4E 和寄存器0x4F 的默认设置、对吧?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好,是的,如果我们可以在 PPC3的默认值中将斜坡时间编程为最大值,是否会产生影响? 非常感谢,Wane Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    没有具有最大斜坡时间值的特定确认。 此外、使用 PPC3添加此控制需要很长时间、因为默认配置对于大多数客户来说已经足够了。

    请将此配置脚本手动添加到最终集成版本中。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Matthew、Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattew、您好!

    TAS5825 PPC3不会对0x4E 和0x4F 寄存器进行编程、这会将配置保留为默认值。 您是否会建议您将0x4E 和0x4F 寄存器返工的正确位置? 另外、请告知您的建议值、以使测试的斜升速率达到最慢。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年4月15日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如前所述、一般发布的 PPC3不支持配置上升/下降速率的选项。 我们建议使用直接 I2C 窗口手动记下脚本、然后将此脚本添加到最终转储文件中。

    脚本:

    w 98 00 00

    宽98 7f 00

    w 98 4e bb

    w 98 4F b0

    RDGS、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mattew、您能帮我审查我的 CFG 返工是否适合向客户发布吗?...Wayne Chen
    e2e.ti.com/.../5825_5F00_Ramp.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wayne、您的脚本可以配置最慢的上升/下降速率。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattew、感谢您的确认。。。Wayne Chen