This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5760L:TAS5760L BTL 软件设置(寄存器8 -错误0x08) 32引脚 DAP 封装

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787672/linux-tas5760l-tas5760l-btl-software-setup-register-8---error-0x08-32-pin-dap-package

器件型号:TAS5760L

工具/软件:Linux

你(们)好。

我通过评估板评估了 TAS5760L、然后使用该器件设计了音频电路。

在验证过程中、我们通过 I2C 连接成功地与器件进行了通信、然后我遵循了建议的启动序列、但0x08寄存器不断显示时钟错误状态。

我在开始时尝试了以下时钟速率、例如以下情况:

1。当 MCLK = 24.576MHz、SCLK = 3.072MHz 和 LRCLK = 48kHz 时、时钟错误状态为 ON

2.当 MCLK = 12.288MHz、SCLK = 3.072MHz 和 LRCLK = 48kHz 时、时钟错误状态为 ON

3.当 MCLK = 6.144MHz、SCLK = 3.072MHz 和 LRCLK = 48kHz 时、时钟错误状态为关闭/清除

请参阅数据表、这3种情况也处于 TAS5760L 器件的有效条件下。

因此、请告知器件或设置是否存在任何问题、或其他问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    除 I2S 数据外、您还是否检查以下两点:
    1.启动顺序见第43页
    2.检查 clk/数据完整性和质量
    3.检查寄存器配置中是否选择了 I2S 格式(左/右对齐等)

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、
    感谢您的建议。
    1.正确遵循启动顺序。
    2. clk 和数据线看起来不错。
    我们正在使用 I2S 配置、它已正确设置。
    我很奇怪、该器件只接受6.144MHz 的频率供 MCLK 工作、其他频率无法正常工作。
    我应该知道的任何其他项目。 请提供建议。
    谢谢
    Gilbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、
    感谢您的建议。
    1.正确遵循启动顺序。
    2. clk 和数据线看起来不错。
    我们正在使用 I2S 配置、它已正确设置。
    我很奇怪、该器件只接受6.144MHz 的频率供 MCLK 工作、其他频率无法正常工作。
    我应该知道的任何其他项目。 请提供建议。
    谢谢
    Gilbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilbert、

    在数据表的第33页、TAS5760完全支持三种情况。 我使用 EVM 板检查来自 AP 的 I2S 源、它工作正常。 因此、我是否可以更详细地了解您的 I2S 源(MCLK/SCLK/LRCLK)? 它们是否同步? 您是否有用于双重检查的 AP?


    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix、

    在我的示波器中、MCLK/SCLK/LRCLK 看起来是同步的。 您知道容差百分比吗? 谢谢!

    此致、
    Gilbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否上传3个时钟的示波器以及测得的频率以进行我的双重检查?

    此致、
    Alix Wan。