Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5760L 工具/软件:Linux
你(们)好。
我通过评估板评估了 TAS5760L、然后使用该器件设计了音频电路。
在验证过程中、我们通过 I2C 连接成功地与器件进行了通信、然后我遵循了建议的启动序列、但0x08寄存器不断显示时钟错误状态。
我在开始时尝试了以下时钟速率、例如以下情况:
1。当 MCLK = 24.576MHz、SCLK = 3.072MHz 和 LRCLK = 48kHz 时、时钟错误状态为 ON
2.当 MCLK = 12.288MHz、SCLK = 3.072MHz 和 LRCLK = 48kHz 时、时钟错误状态为 ON
3.当 MCLK = 6.144MHz、SCLK = 3.072MHz 和 LRCLK = 48kHz 时、时钟错误状态为关闭/清除
请参阅数据表、这3种情况也处于 TAS5760L 器件的有效条件下。
因此、请告知器件或设置是否存在任何问题、或其他问题。
谢谢!