This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:tpa3255 EVM 输入阻抗

Guru**** 2767905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786926/tpa3255evm-tpa3255-evm-input-impedance

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好!

 我无法理解 EVM 的输入阻抗。 OPA NA5532被指定为具有300KO 的输入阻抗。 此外、R7为10KO。 您能否解释如何计算 EVM TPA3255的输入阻抗?

 我不确定你们为什么使用10K 电阻器、因为它的噪声比1K 大。 (0.56uV 与1.76uV 间的关系)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、5327551、

    数据表中还提供了输入的内部电阻。 您是否在问输入连接器的 TPA3255EVM 输入阻抗是多少?或者器件本身的阻抗是多少?

    虽然10k 电阻比1k 电阻产生的噪声更大、但它的电流消耗也比1k 运算放大器的电流消耗更小、这是许多系统中的另一个考虑因素。 该值还与运算放大器反馈环路上的电容器一起用于滤波。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要求输入连接器的阻抗。 我不确定它是如何使用10KR 计算的、并且由于运算放大器 NES 55xx 输入阻抗是300K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我仍在等待回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5327551、

    很抱歉我以为我已经回答了。

    输入连接器的阻抗仅为10k。

    此致、
    Robert Clifton