请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255EVM 主题中讨论的其他器件:TPA3255、
您好!
我无法理解 EVM 的输入阻抗。 OPA NA5532被指定为具有300KO 的输入阻抗。 此外、R7为10KO。 您能否解释如何计算 EVM TPA3255的输入阻抗?
我不确定你们为什么使用10K 电阻器、因为它的噪声比1K 大。 (0.56uV 与1.76uV 间的关系)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我无法理解 EVM 的输入阻抗。 OPA NA5532被指定为具有300KO 的输入阻抗。 此外、R7为10KO。 您能否解释如何计算 EVM TPA3255的输入阻抗?
我不确定你们为什么使用10K 电阻器、因为它的噪声比1K 大。 (0.56uV 与1.76uV 间的关系)