主题中讨论的其他器件:REG101、 REG102
大家好、
我们发现、在0.707Vrms_1kHz 输入下、RMS 电平与频率间的关系曲线是怪异的。 它不像0.308Vrms_1kHz 输入。
我们预计 RMS 电平将下降到大约20kHz、但当输入为0.707Vrms_1kHz 时、下降到大约10kHz。
曲线是否合理? 如何改善行为?
谢谢
AP 设置(0.308Vrms_1kHz 输入)
RMS 电平与频率曲线间的关系(0.308Vrms_1kHz 输入)
RMS 电平与频率曲线间的关系(0.707Vrms_1kHz 输入)
原理图