This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:0.707Vrms_1kHz 输入下的 RMS 电平

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: REG101, REG102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779536/tlv320adc3101-rms-level-at-0-707vrms_1khz-input

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:REG101REG102

大家好、

我们发现、在0.707Vrms_1kHz 输入下、RMS 电平与频率间的关系曲线是怪异的。 它不像0.308Vrms_1kHz 输入。

我们预计 RMS 电平将下降到大约20kHz、但当输入为0.707Vrms_1kHz 时、下降到大约10kHz。

曲线是否合理? 如何改善行为?

谢谢

AP 设置(0.308Vrms_1kHz 输入)

RMS 电平与频率曲线间的关系(0.308Vrms_1kHz 输入)

RMS 电平与频率曲线间的关系(0.707Vrms_1kHz 输入)

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    很抱歉、您在使用 ADC3101时遇到了一些问题。 请发布您的寄存器配置、我们将向您进行查看并返回。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    非常感谢你的帮助。
    您有目标寄存器吗? 因为我们的软件团队很难转储所有寄存器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    也许让我们从 PAGE 0寄存器开始
    第1-30号法规
    第61条

    还请提供您的 MCLK 频率和 FS。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    请参阅以下寄存器转储、并向我们提供一些意见和建议。

    非常感谢

    第0页
    [2099.878639@2] STORE_REG Page0 Reg0= 0x1
    [2099.880118@2] STORE_REG Page0 Reg1=0x0
    [2099.881568@2] STORE_REG Page0 Reg2= 0x20
    [2099.886959@1] STORE_REG Page0 Reg3= 0x0
    [2099.890051@0] STORE_REG Page0 Reg4= 0x0
    [2099.893954@2] STORE_REG Page0 Reg5= 0x11
    [2099.898753@2] STORE_REG Page0 Reg6= 0x4
    [2099.900870@2] STORE_REG Page0 Reg7= 0x0
    [2099.904651@2] STORE_REG Page0 Reg8= 0x0
    [2099.908564@2] STORE_REG Page0 Reg9= 0x0
    [2099.912259@2] STORE_REG Page0 Reg10= 0x0
    [2099.916245@2] STORE_REG Page0 Reg11= 0x0
    [2099.920825@2] STORE_REG Page0 Reg12= 0x0
    [2099.924332@2] STORE_REG Page0 Reg13= 0x0
    [2099.928849@2] STORE_REG Page0 Reg14= 0x0
    [2099.931877@2] STORE_REG Page0 Reg15= 0x0
    [2099.937177@2] STORE_REG Page0 Reg16= 0x0
    [2099.939599@2] STORE_REG Page0 Reg17= 0x0
    [2099.944753@1] STORE_REG Page0 Reg18= 0x1
    [2099.947382@0] STORE_REG Page0 Reg19= 0x1
    [2099.951829@0] STORE_REG Page0 Reg20= 0x80
    [2099.955406@0] STORE_REG Page0 Reg21= 0x80
    [2099.959449@0] STORE_REG Page0 Reg22= 0x4
    [2099.963345@0] STORE_REG Page0 Reg23= 0x0
    [2099.967399@0] STORE_REG Page0 Reg24= 0x0
    [2099.971121@0] STORE_REG Page0 Reg25= 0x0
    [2099.975012@0] STORE_REG Page0 Reg26= 0x1
    [2099.979208@0] STORE_REG Page0 Reg27= 0x0
    [2099.982790@0] STORE_REG Page0 Reg28= 0x0
    [2099.986642@0] STORE_REG Page0 Reg29= 0x2
    [2099.990660@0] STORE_REG Page0 Reg30= 0x1
    [2099.994458@0] STORE_REG Page0 Reg31= 0x0
    [2099.998629@0] STORE_REG Page0 Reg32= 0x0
    [2100.002123@0] STORE_REG Page0 Reg33= 0x10
    [2100.006828@0] STORE_REG Page0 Reg34= 0x0
    [2100.010102@0] STORE_REG Page0 Reg35= 0x0
    [2100.014293@0] STORE_REG Page0 Reg36= 0x44
    [2100.017963@0] STORE_REG Page0 Reg37= 0x0
    [2100.022029@0] STORE_REG Page0 Reg38= 0x2
    [2100.025879@0] STORE_REG Page0 Reg39= 0x0
    [2100.030029@0] STORE_REG Page0 Reg40= 0x0
    [2100.033895@0] STORE_REG Page0 Reg41= 0x0
    [2100.037807@0] STORE_REG Page0 Reg42= 0x0
    [2100.041822@1] STORE_REG Page0 Reg43= 0x0
    [2100.045451@1] STORE_REG Page0 Reg44= 0x0
    [2100.049161@1] STORE_REG Page0 Reg45= 0x0
    [2100.053504@1] STORE_REG Page0 Reg46= 0x0
    [2100.056950@1] STORE_REG Page0 Reg47= 0x0
    [2100.060984@1] STORE_REG Page0 Reg48= 0x0
    [2100.064744@1] STORE_REG Page0 Reg49= 0x0
    [2100.068777@1] STORE_REG Page0 Reg50= 0x0
    [2100.072542@1] STORE_REG Page0 Reg51= 0x0
    [2100.076470@1] STORE_REG Page0 Reg52= 0x0
    [2100.080338@1] STORE_REG Page0 Reg53= 0x12
    [2100.084561@1] STORE_REG Page0 Reg54= 0x2
    [2100.088235@1] STORE_REG Page0 Reg55= 0x2
    [2100.092143@1] STORE_REG Page0 Reg56= 0x0
    [2100.096039@1] STORE_REG Page0 Reg57= 0x0
    [2100.100085@1] STORE_REG Page0 Reg58= 0x0
    [2100.103835@1] STORE_REG Page0 Reg59= 0x44
    [2100.108220@1] STORE_REG Page0 Reg60= 0x0
    [2100.111702@1] STORE_REG Page0 Reg61= 0x1
    [2100.115938@1] STORE_REG Page0 Reg62= 0x0
    [2100.119522@1] STORE_REG Page0 Reg63= 0x0
    [2100.123630@1] STORE_REG Page0 Reg64= 0x0
    [2100.127303@1] STORE_REG Page0 Reg65= 0x0
    [2100.131440@1] STORE_REG Page0 Reg66= 0x0
    [2100.135089@1] STORE_REG Page0 Reg67= 0x0
    [2100.139270@1] STORE_REG Page0 Reg68= 0x0
    [2100.142948@1] STORE_REG Page0 Reg69= 0x0
    [2100.146991@1] STORE_REG Page0 Reg70= 0x0
    [2100.150716@1] STORE_REG Page0 Reg71= 0x0
    [2100.155103@1] STORE_REG Page0 Reg72= 0x0
    [2100.160800@3] STORE_REG Page0 Reg73= 0x0
    [2100.163364@3] STORE_REG Page0 Reg74= 0x0
    [2100.166658@2] STORE_REG Page0 Reg75= 0x0
    [2100.170998@2] STORE_REG Page0 Reg76= 0x0
    [2100.174087@2] STORE_REG Page0 Reg77= 0x0
    [2100.178296@2] STORE_REG Page0 Reg78= 0x0
    [2100.1864@2] STORE_REG Page0 Reg79= 0x0
    [2100.185924@2] STORE_REG Page0 Reg80= 0x0
    [2100.189770@2] STORE_REG Page0 Reg81= 0x0
    [2100.193893@2] STORE_REG Page0 Reg82= 0x88
    [2100.197610@2] STORE_REG Page0 Reg83= 0x0
    [2100.201791@2] STORE_REG Page0 Reg84= 0x0
    [2100.205408@2] STORE_REG Page0 Reg85= 0x0
    [2100.209386@2] STORE_REG Page0 Reg86= 0x0
    [2100.213219@2] STORE_REG Page0 Reg87= 0x0
    [2100.217454@2] STORE_REG Page0 Reg88= 0x7f
    [2100.221107@2] STORE_REG Page0 Reg89= 0x0
    [2100.225104@2] STORE_REG Page0 Reg90= 0x0
    [2100.228919@2] STORE_REG Page0 Reg91= 0x0
    [2100.232775@2] STORE_REG Page0 Reg92= 0x0
    [2100.236656@2] STORE_REG Page0 Reg93= 0x0
    [2100.240564@2] STORE_REG Page0 Reg94= 0x0
    [2100.244927@2] STORE_REG Page0 Reg95= 0x0
    [2100.248408@2] STORE_REG Page0 Reg96= 0x7f
    [2100.252364@2] STORE_REG Page0 Reg97= 0x0
    [2100.256294@2] STORE_REG Page0 Reg98= 0x0
    [2100.260398@2] STORE_REG Page0 Reg99= 0x0
    [2100.264104@2] STORE_REG Page0 Reg100= 0x0
    [2100.268085@2] STORE_REG Page0 Reg101= 0x0
    [2100.272090@2] STORE_REG Page0 Reg102= 0x0

    第1页
    [2122.638793@2] STORE_REG Page1 Reg0= 0x0
    [2122.640988@1] STORE_REG Page1 Reg1=0x0
    [2122.642402@3] STORE_REG Page1 Reg2= 0x0
    [2122.646823@2] STORE_REG Page1 Reg3= 0x0
    [2122.650386@3] STORE_REG Page1 Reg4= 0x0
    [2122.653701@3] STORE_REG Page1 Reg5= 0x0
    [2122.660423@3] STORE_REG Page1 Reg6= 0x0
    [2122.661510@1] STORE_REG Page1 Reg7= 0x0
    [2122.665355@2] STORE_REG Page1 Reg8= 0x0
    [2122.669010@1] STORE_REG Page1 Reg9= 0x0
    [2122.673371@1] STORE_REG Page1 Reg10= 0x0
    [2122.678095@2] STORE_REG Page1 Reg11= 0x0
    [2122.680264@2] STORE_REG Page1 Reg12= 0x0
    [2122.685434@2] STORE_REG Page1 Reg13= 0x0
    [2122.688621@2] STORE_REG Page1 Reg14= 0x0
    [2122.693425@2] STORE_REG Page1 Reg15= 0x0
    [2122.696860@2] STORE_REG Page1 Reg16= 0x0
    [2122.699848@2] STORE_REG Page1 Reg17= 0x0
    [2122.704871@2] STORE_REG Page1 Reg18= 0x0
    [2122.707462@2] STORE_REG Page1 Reg19= 0x0
    [2122.713703@0] STORE_REG Page1 Reg20= 0x0
    [2122.715202@0] STORE_REG Page1 Reg21= 0x0
    [2122.720060@0] STORE_REG Page1 Reg22= 0x0
    [2122.723278@0] STORE_REG Page1 Reg23= 0x0
    [2122.727854@0] STORE_REG Page1 Reg24= 0x0
    [2122.730755@0] STORE_REG Page1 Reg25= 0x0
    [2122.735633@0] STORE_REG Page1 Reg26= 0x0
    [2122.738606@0] STORE_REG Page1 Reg27= 0x0
    [2122.742769@0] STORE_REG Page1 Reg28= 0x0
    [2122.746954@0] STORE_REG Page1 Reg29= 0x0
    [2122.750407@0] STORE_REG Page1 Reg30= 0x0
    [2122.754268@0] STORE_REG Page1 Reg31= 0x0
    [2122.758736@0] STORE_REG Page1 Reg32= 0x0
    [2122.762165@0] STORE_REG Page1 Reg33= 0x0
    [2122.766008@0] STORE_REG Page1 Reg34= 0x0
    [2122.770494@0] STORE_REG Page1 Reg35= 0x0
    [2122.773950@0] STORE_REG Page1 Reg36= 0x0
    [2122.778150@0] STORE_REG Page1 Reg37= 0x0
    [2122.781814@0] STORE_REG Page1 Reg38= 0x0
    [2122.786270@0] STORE_REG Page1 Reg39= 0x0
    [2122.789519@0] STORE_REG Page1 Reg40= 0x0
    [2122.793576@0] STORE_REG Page1 Reg41= 0x0
    [2122.797400@0] STORE_REG Page1 Reg42= 0x0
    [2122.801341@0] STORE_REG Page1 Reg43= 0x0
    [2122.804899@0] STORE_REG Page1 Reg44= 0x0
    [2122.809696@0] STORE_REG Page1 Reg45= 0x0
    [2122.813011@0] STORE_REG Page1 Reg46= 0x0
    [2122.817099@0] STORE_REG Page1 Reg47= 0x0
    [2122.820778@0] STORE_REG Page1 Reg48= 0x0
    [2122.825059@0] STORE_REG Page1 Reg49= 0x0
    [2122.829926@3] STORE_REG Page1 Reg50= 0x0
    [2122.832443@3] STORE_REG Page1 Reg51= 0x0
    [2122.836074@3] STORE_REG Page1 Reg52= 0xff
    [2122.840429@3] STORE_REG Page1 Reg53= 0x0
    [2122.843967@3] STORE_REG Page1 Reg54= 0x3f
    [2122.848072@3] STORE_REG Page1 Reg55= 0xff
    [2122.851972@3] STORE_REG Page1 Reg56= 0x0
    [2122.856037@3] STORE_REG Page1 Reg57= 0x3f
    [2122.859858@3] STORE_REG Page1 Reg58= 0x0
    [2122.863837@3] STORE_REG Page1 Reg59= 0x80
    [2122.867699@3] STORE_REG Page1 Reg60= 0x80
    [2122.870782@3] STORE_REG Page1 Reg61= 0xffffffff
    [2122.875287@3] STORE_REG Page1 Reg62= 0xffffffff
    [2122.879976@3] STORE_REG Page1 Reg63= 0xffffffff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我查看了发送的初始捕捉、并注意到具有0.707Vrms 输入的 ADC 的满量程输出不是0dBFS、它大约为+2.1dBFS、这表示 ADC 正在输出饱和数据。

    通过分析寄存器转储、我想查看您是否在对输入 PGA 应用增益、但似乎即使 PGA 也被静音、这毫无意义、因为预期的输出将被静音。 此外、ADC 在代码中断电、这表明在初始化器件之前执行转储。

    当器件处于运行模式时、您能否仔细检查所提供的寄存器转储?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢你的帮助。 我在运行模式下重新转储寄存器、如下所示。
    此外、"具有0.707Vrms 输入的 ADC 的满量程输出不是0dBFS、而是大约+2.1dBFS"是否意味着我们的 AP 设置错误?

    谢谢

    ------------ 第0页----------------
    [5984.158182@3] STORE_REG Page0 Reg0= 0x0
    [5984.159886@0] STORE_REG Page0 Reg1=0x0
    [5984.161373@3] STORE_REG Page0 Reg2= 0x20
    [5984.167469@3] STORE_REG Page0 Reg3= 0x0
    [5984.168839@3] STORE_REG Page0 Reg4= 0x0
    [5984.175694@3] STORE_REG Page0 Reg5= 0x91
    [5984.176843@3] STORE_REG Page0 Reg6= 0x4
    [5984.183635@3] STORE_REG Page0 Reg7= 0x0
    [5984.184737@3] STORE_REG Page0 Reg8= 0x0
    [5984.188802@3] STORE_REG Page0 Reg9= 0x0
    [5984.192434@0] STORE_REG Page0 Reg10= 0x0
    [5984.198446@1] STORE_REG Page0 Reg11= 0x0
    [5984.199734@1] STORE_REG Page0 Reg12= 0x0
    [5984.205949@1] STORE_REG Page0 Reg13= 0x0
    [5984.207403@1] STORE_REG Page0 Reg14= 0x0
    [5984.213361@1] STORE_REG Page0 Reg15= 0x0
    [5984.215513@1] STORE_REG Page0 Reg16= 0x0
    [5984.219216@1] STORE_REG Page0 Reg17= 0x0
    [5984.223296@1] STORE_REG Page0 Reg18= 0x81
    [5984.228283@1] STORE_REG Page0 Reg19= 0x82
    [5984.2315@3] STORE_REG Page0 Reg20= 0x80
    [5984.235729@3] STORE_REG Page0 Reg21= 0x80
    [5984.240746@3] STORE_REG Page0 Reg22= 0x4
    [5984.243760@1] STORE_REG Page0 Reg23= 0x0
    [5984.248111@1] STORE_REG Page0 Reg24= 0x0
    [5984.250942@1] STORE_REG Page0 Reg25= 0x0
    [5984.255841@0] STORE_REG Page0 Reg26= 0x1
    [5984.258507@0] STORE_REG Page0 Reg27= 0x0
    [5984.263774@2] STORE_REG Page0 Reg28= 0x0
    [5984.269204@2] STORE_REG Page0 Reg29= 0x2
    [5984.270202@2] STORE_REG Page0 Reg30= 0x81
    [5984.274272@2] STORE_REG Page0 Reg31= 0x0
    [5984.279587@0] STORE_REG Page0 Reg32= 0x0
    [5984.282134@0] STORE_REG Page0 Reg33= 0x10
    [5984.286011@0] STORE_REG Page0 Reg34= 0x0
    [5984.290056@0] STORE_REG Page0 Reg35= 0x0
    [5984.295105@0] STORE_REG Page0 Reg36= 0xcc
    [5984.298589@0] STORE_REG Page0 Reg37= 0x0
    [5984.302807@1] STORE_REG Page0 Reg38= 0x2
    [5984.306282@1] STORE_REG Page0 Reg39= 0x0
    [5984.309461@1] STORE_REG Page0 Reg40= 0x0
    [5984.313405@1] STORE_REG Page0 Reg41= 0x0
    [5984.318522@1] STORE_REG Page0 Reg42= 0xe
    [5984.321143@1] STORE_REG Page0 Reg43= 0x0
    [5984.326118@1] STORE_REG Page0 Reg44= 0x0
    [5984.3229037@1] STORE_REG Page0 Reg45= 0x0
    [5984.333617@1] STORE_REG Page0 Reg46= 0x0
    [5984.337115@1] STORE_REG Page0 Reg47= 0x0
    [5984.340860@1] STORE_REG Page0 Reg48= 0x0
    [5984.345237@0] STORE_REG Page0 Reg49= 0x0
    [5984.349017@0] STORE_REG Page0 Reg50= 0x0
    [5984.352673@0] STORE_REG Page0 Reg51= 0x0
    [5984.357623@0] STORE_REG Page0 Reg52= 0x0
    [5984.360947@2] STORE_REG Page0 Reg53= 0x12
    [5984.366148@2] STORE_REG Page0 Reg54= 0x2
    [5984.368111@2] STORE_REG Page0 Reg55= 0x2
    [5984.374254@2] STORE_REG Page0 Reg56= 0x0
    [5984.375812@2] STORE_REG Page0 Reg57= 0x0
    [5984.379771@2] STORE_REG Page0 Reg58= 0x0
    [5984.385692@3] STORE_REG Page0 Reg59= 0x44
    [5984.387569@3] STORE_REG Page0 Reg60= 0x0
    [5984.391699@3] STORE_REG Page0 Reg61= 0x1
    [5984.395827@1] STORE_REG Page0 Reg62= 0x0
    [5984.399506@1] STORE_REG Page0 Reg63= 0x0
    [5984.403241@1] STORE_REG Page0 Reg64= 0x0
    [5984.407113@1] STORE_REG Page0 Reg65= 0x0
    [5984.411300@1] STORE_REG Page0 Reg66= 0x0
    [5984.414938@1] STORE_REG Page0 Reg67= 0x0
    [5984.418884@1] STORE_REG Page0 Reg68= 0x0
    [5984.42333@2] STORE_REG Page0 Reg69= 0x0
    [5984.426897@2] STORE_REG Page0 Reg70= 0x0
    [5984.431113@1] STORE_REG Page0 Reg71= 0x0
    [5984.434414@1] STORE_REG Page0 Reg72= 0x0
    [5984.439052@2] STORE_REG Page0 Reg73= 0x0
    [5984.442216@2] STORE_REG Page0 Reg74= 0x0
    [5984.446791@2] STORE_REG Page0 Reg75= 0x0
    [5984.450022@2] STORE_REG Page0 Reg76= 0x0
    [5984.454327@3] STORE_REG Page0 Reg77= 0x0
    [5984.458783@0] STORE_REG Page0 Reg78= 0x0
    [5984.462575@3] STORE_REG Page0 Reg79= 0x0
    [5984.466049@2] STORE_REG Page0 Reg80= 0x0
    [5984.469510@2] STORE_REG Page0 Reg81= 0xC2
    [5984.473674@2] STORE_REG Page0 Reg82= 0x0
    [5984.477381@2] STORE_REG Page0 Reg83= 0x28
    [5984.481357@2] STORE_REG Page0 Reg84= 0x28
    [5984.485334@2] STORE_REG Page0 Reg85= 0x0
    [5984.489278@2] STORE_REG Page0 Reg86= 0x0
    [5984.493248@2] STORE_REG Page0 Reg87= 0x0
    [5984.497100@2] STORE_REG Page0 Reg88= 0x7f
    [5984.501294@2] STORE_REG Page0 Reg89= 0x0
    [5984.504978@2] STORE_REG Page0 Reg90= 0x0
    [5984.508828@2] STORE_REG Page0 Reg91= 0x0
    [5984.513903@2] STORE_REG Page0 Reg92= 0x0
    [5984.516654@2] STORE_REG Page0 Reg93= 0x0
    [5984.520552@2] STORE_REG Page0 Reg94= 0x0
    [5984.524758@2] STORE_REG Page0 Reg95= 0x0
    [5984.528346@2] STORE_REG Page0 Reg96= 0x7f
    [5984.532948@0] STORE_REG Page0 Reg97= 0x0
    [5984.536556@0] STORE_REG Page0 Reg98= 0x0
    [5984.540415@0] STORE_REG Page0 Reg99= 0x0
    [5984.544518@0] STORE_REG Page0 Reg100= 0x0
    [5984.548478@0] STORE_REG Page0 Reg101= 0x0
    [5984.552435@0] STORE_REG Page0 Reg102= 0x0


    ------------ 第1页----------------
    [6014.431407@3] STORE_REG Page1 Reg0= 0x0
    [6014.432861@1] STORE_REG Page1 Reg1= 0x0
    [6014.437207@0] STORE_REG Page1 Reg2= 0x0
    [6014.438293@0] STORE_REG Page1 Reg3= 0x0
    [6014.443390@0] STORE_REG Page1 Reg4= 0x0
    [6014.457321@1] STORE_REG Page1 Reg5= 0x0
    [6014.462345@0] STORE_REG Page1 Reg6= 0x0
    [6014.463306@1] STORE_REG Page1 Reg7= 0x0
    [6014.465529@1] STORE_REG Page1 Reg8= 0x0
    [6014.471168@1] STORE_REG Page1 Reg9= 0x0
    [6014.472953@1] STORE_REG Page1 Reg10= 0x0
    [6014.477943@1] STORE_REG Page1 Reg11= 0x0
    [6014.481599@1] STORE_REG Page1 Reg12= 0x0
    [6014.486383@1] STORE_REG Page1 Reg13= 0x0
    [6014.488625@0] STORE_REG Page1 Reg14= 0x0
    [6014.493697@0] STORE_REG Page1 Reg15= 0x0
    [6014.497183@0] STORE_REG Page1 Reg16= 0x0
    [6014.501704@3] STORE_REG Page1 Reg17= 0x0
    [6014.504389@2] STORE_REG Page1 Reg18= 0x0
    [6014.510920@2] STORE_REG Page1 Reg19= 0x0
    [6014.512496@2] STORE_REG Page1 Reg20= 0x0
    [6014.518183@2] STORE_REG Page1 Reg21= 0x0
    [6014.520352@0] STORE_REG Page1 Reg22= 0x0
    [6014.524064@0] STORE_REG Page1 Reg23= 0x0
    [6014.529904@1] STORE_REG Page1 Reg24= 0x0
    [6014.531619@1] STORE_REG Page1 Reg25= 0x0
    [6014.535464@1] STORE_REG Page1 Reg26= 0x0
    [6014.541685@1] STORE_REG Page1 Reg27= 0x0
    [6014.543100@1] STORE_REG Page1 Reg28= 0x0
    [6014.547106@1] STORE_REG Page1 Reg29= 0x0
    [6014.551033@1] STORE_REG Page1 Reg30= 0x0
    [6014.554989@1] STORE_REG Page1 Reg31= 0x0
    [6014.558813@1] STORE_REG Page1 Reg32= 0x0
    [6014.562710@1] STORE_REG Page1 Reg33= 0x0
    [6014.56974@1] STORE_REG Page1 Reg34= 0x0
    [6014.571004@1] STORE_REG Page1 Reg35= 0x0
    [6014.575940@1] STORE_REG Page1 Reg36= 0x0
    [6014.578334@1] STORE_REG Page1 Reg37= 0x0
    [6014.582260@1] STORE_REG Page1 Reg38= 0x0
    [6014.586292@1] STORE_REG Page1 Reg39= 0x0
    [6014.591861@3] STORE_REG Page1 Reg40= 0x0
    [6014.593834@3] STORE_REG Page1 Reg41= 0x0
    [6014.597824@3] STORE_REG Page1 Reg42= 0x0
    [6014.601849@3] STORE_REG Page1 Reg43= 0x0
    [6014.605533@3] STORE_REG Page1 Reg44= 0x0
    [6014.610514@3] STORE_REG Page1 Reg45= 0x0
    [6014.613339@3] STORE_REG Page1 Reg46= 0x0
    [6014.618189@3] STORE_REG Page1 Reg47= 0x0
    [6014.621238@3] STORE_REG Page1 Reg48= 0x0
    [6014.625256@3] STORE_REG Page1 Reg49= 0x0
    [6014.629239@3] STORE_REG Page1 Reg50= 0x0
    [6014.632826@3] STORE_REG Page1 Reg51= 0x50
    [6014.637456@1] STORE_REG Page1 Reg52= 0x3f
    [6014.640813@1] STORE_REG Page1 Reg53= 0x0
    [6014.645520@0] STORE_REG Page1 Reg54= 0x33
    [6014.648886@0] STORE_REG Page1 Reg55= 0x3f
    [6014.652767@0] STORE_REG Page1 Reg56= 0x0
    [6014.657601@0] STORE_REG Page1 Reg57= 0x33
    [6014.660683@0] STORE_REG Page1 Reg58= 0x0
    [6014.665320@0] STORE_REG Page1 Reg59= 0x20
    [6014.668573@0] STORE_REG Page1 Reg60= 0x20
    [6014.671973@0] STORE_REG Page1 Reg61= 0xffffffff
    [6014.676486@0] STORE_REG Page1 Reg62= 0xffffffff
    [6014.680841@0] STORE_REG Page1 Reg63= 0xffffffff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供更多信息。 我注意到、在 ADC 音量寄存器(P0_R83和 P0_R84)上应用了20dB 的增益、同时在器件 PGA (P1_R59和 P1_R60)上应用了额外的16dB 增益。 这对我来说似乎是一个高增益、并且可能是 ADC 信号路径饱和的原因。 我建议您将音频信号路径的应用增益保持为0dB、然后使用0.707Vrms 输入重新进行测量、该输入是 ADC3101的满量程输入电压。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的支持。

    我们将尝试寄存器设置并再次验证。

    谢谢