This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PUREPATHCONSOLE:MAC OS 10.14.3和 Windows 10

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783142/purepathconsole-purepathconsole-mac-os-10-14-3-and-windows-10

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS2557TAS2557SW-SA

您好!  

请帮助我了解是否有解决方案、或者告诉我可以使用哪种操作系统。

Mac OS 10.14.3未看到应用程序

 Windows 10经常崩溃。

谢谢

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    PurePath 控制台应在 Windows 环境中正常工作。 您是否尝试在兼容模式下运行应用程序? 我有一个 Windows 7环境、它工作正常。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis Fernando,

    感谢您的反馈和建议

    在 Mac ppc3 v3.0.8-alpha.2下完全不起作用
    在 Win10 (Mac OS paralell)下使用 ppc3 v3.1.3兼容模式"windows7"运行良好、但有时会阻止"加载智能放大器模式"。
    windows7 pure PC 中存在相同问题。

    注意:使用 LOAD TAS2557_pg2p1_48000_aacv2_vC4.ppc3白纸 EVM 为我自己的电路板生成二进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    使用 EVM 时、您是否遇到相同的问题?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis Fernando,

    是相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    您能否分享您在遇到此错误之前执行的所有步骤? 我正在尝试在我的 PC 上复制它、但我获得了良好的结果。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    您对此有更新吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis Fernando,

    请参阅随附链接中的视频、在我的环境中、很容易获得  

    photo.app.go.gL/YFqUMFE6fhSixTV5A

    Tks

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    您能否共享您尝试加载的配置文件、如两个视频中所示?

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis Fernando,

    是从 myti -> mysecuresoftware -> TAS2557SW-SA 用于 PurePath 智能放大器 TAS2557的 EVM 板和软件-> AAC_v2扬声器的单声道调优(2017年7月25日)下载的文件。

    e2e.ti.com/.../TAS2557_5F00_pg2p1_5F00_48000_5F00_aacv2_5F00_vC4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    我无法在我们的某些 PC 上重复您的问题、因为这些 PC 具有不同的环境。 是否已尝试卸载所有软件并擦除 PPC 文件夹? 我想知道软件安装过程中是否出错。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    您可以尝试我的上述建议吗? PPC 文件夹可能仍包含一些可能安装错误的文件。 因此、我们建议在卸载软件时擦除 PPC3的所有信息。

    如果您对此有其他看法、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我尝试了、但在不同的 PC 中遇到了相同的问题。 不能是安装问题。 我可以向您发送任何日志吗?
    注:我的窗口为意大利语,可能与操作系统语言有关?
    感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simone、

    感谢您的反馈。 我没有关于 PPC 上的语言偏好问题的信息。 但是、您可以尝试将其更改为英语吗? 这只是为了尝试隔离并找出根本原因。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    您是否有机会在您的 PC 上查看此内容? 此外、您能否尝试从"mysecuresoftware"网站再次下载 PPC 文件?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、我 可以用英文安装 window7、下载并安装 ppc3。 我将在几天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    感谢您在这方面的帮助。

    我将等待您的结果。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我尝试使用 Win7-pro (在 Mac 上使用并行)的美国语言、似乎 工作正常。