This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:智能放大器调优标称和放大器;最大音量

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784423/tas5766mdcaevm-smartamp-tuning-nominal-max-loudness

器件型号:TAS5766MDCAEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5766M

我找不到有关调整 TAS5766M 的 SmartAmp 标称和最大音量的任何文档。 前面的论坛文章提到了《PurePath 智能放大器用户手册》、但我找不到任何具有该标题的文档。 我有 PurePath Console 3用户手册(slou408)、 PurePath 控制台主板(slou366b)、 智能放大器调优指南(slaa751)和各种其他文档、但没有涵盖音量调优。 在哪里可以找到? 谢谢。 斯蒂芬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    Andy 很快就会跟进。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    很抱歉我迟到了。 上周我出差了几次。

    您是否已访问 PPC3 GUI?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经使用 PPC3 GUI 一段时间(学习板 v3.0.5和 TAS5766M v3..4)、我对结果非常满意。 我已成功对扬声器进行了特性描述、使用 SmartEQ 来实现良好效果、针对特殊情况切换至完全手动 EQ、并已在我的最终产品中实现了生成的配置。

    在高音量下低频会导致外壳振动的情况下、我会遇到这样的情况。 我想利用智能放大器在低音量下提供的低音增强功能、同时在高音量下降低低音。 我想标称和最大音量调优是实现这一目的的方法、我面临的问题是、我尚未找到文档来解释为什么或如何使用它。 此类文档可能不存在。 如果您能提供任何指导、我们将不胜感激。

    谢谢、

    斯蒂芬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    转至您的 mySecure 软件页面、找到以下项目并单击访问按钮。   

    然后、您可以在此处下载 TAS5766M 调优指南。 请参阅下面的屏幕截图。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、《智能放大器用户手册》(TAS5766M/68M)提供了我需要的所有信息。 非常感谢!

    斯蒂芬。