This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:替代 DAC +音频放大器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, LM49350, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781700/tlv320aic3100-replace-dac-audio-amplifier

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TAS2505

您好!

我的客户使用 DAC+放大器来驱动扬声器。

终端设备需要扬声器来产生声音"bee..." 设备通电时的电流。

因为除非 Linux 平台在 MCU 上运行、否则不会生成 I2S 信号。  因此、它们使用 MCU 的专用引脚生成 PWM 信号到放大器以生成" Bee..."、由于 I2S 信号具有几秒的延迟、因此无法等待生成该信号。

我们是否有一个器件可以替换(DAC+放大器)并满足上述要求?

TLV320AIC3100似乎满足要求、但规格过高。 一个扬声器只需要一个 DAC 和一个放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    AIC3100是最经济高效的编解码器之一、它集成了蜂鸣器、可产生您想要为 EE 生成的音调。 产品系列中没有任何器件具有单声道 DAC/放大器、可专门满足您所需的规格。

    如果不需要内部蜂鸣器、也可以考虑 LM49350。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    TAS2025是否适合此应用?

    因为 TAS2025具有数字输入和模拟输入。 我想我可以使用模拟输入在开始时发出哔声。

    问题是当 TAS2025在没有任何配置的复位状态下加电时、它是否可以接受模拟输入以产生蜂鸣声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您确定是否正确使用了 TAS2025器件型号? 我不熟悉 TAS2025……

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    您可以使用 AIC3100或 AIC3120。  

    对于哔声, 如果可以在哔声之前进行某些设备配置, 则可以使用下面红色显示的旁路路径。  

    此外、 如果您希望完全避免使用处理器来发出哔声、 AIC3100和 AIC3120具有内置的哔声发生器、您也可以使用它。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、
    我是说 TAS2505。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有人能告诉我、如果 TAS2505在没有任何配置的情况下以复位状态加电、它是否可以接受模拟输入来产生蜂鸣声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    TAS2505在默认状态下不会将任何信号路由到扬声器、您需要在音频回放之前初始化器件。
    此外、如果您决定使用 TAS2505、我建议为 PWM 信号添加一个低通滤波器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器