Other Parts Discussed in Thread: PGA2505EVM, PGA2500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA2505EVM 主题中讨论的其他器件: PGA2500EVM
你(们)好
我使用 PGA2505EVM 通过采用 EVM 封装的 DB25电缆连接到 PC、但没有连接。
设备 管理器中的 PC show LPT1端口,没有问题。
在 PGA2505EVM 软件中,选中“System information ”(系统信息)选项卡,消息为“System information is unavailable at this time”(系统信息目前不可用)
使用 LPT2&LPT3重试是相同的。
PC OS 是 WIN 7