This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505EVM:PGA2505应用可以#39;t 连接 EVM 板

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2505EVM, PGA2500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/787421/pga2505evm-pga2505-app-can-t-connect-with-evm-board

器件型号:PGA2505EVM
主题中讨论的其他器件: PGA2500EVM

你(们)好  

我使用 PGA2505EVM 通过采用 EVM 封装的 DB25电缆连接到 PC、但没有连接。

设备 管理器中的 PC show LPT1端口,没有问题。

在 PGA2505EVM 软件中,选中“System information ”(系统信息)选项卡,消息为“System information is unavailable at this time”(系统信息目前不可用)

使用 LPT2&LPT3重试是相同的。

PC OS 是 WIN 7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Larson:

    明天我将获得 PGA2505EVM 硬件的保压。 我将在实验室中设置器件并尽快返回给您。 请允许我有一天时间与您联系。

    谢谢、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Larson:

    遗憾     的是、此评估板是在10多年前发布的、旧版软件仅与 Windows XP (或旧版本的 Windows 版本)和通过并行端口的 EVM 接口兼容(大多数标准 USB 转并行打印机端口适配器将无法正常工作)。

    PGA2500EVM/PGA2505EVM 在队列计划中、将使用新硬件/软件进行更新;但这些不  会立即投入生产。

    我将通过电子邮件直接与您联系、并提供可能的解决方案。  

    非常感谢 、此致、

    Luis Chioye