This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:需要 PGA2500消耗的最大电源电流

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784827/pga2500-need-of-maximum-supply-current-consumed-by-pga2500

器件型号:PGA2500

您好、先生、

      我们决定在该项目中使用 PGA2500。

在数据表中提到、PGA2500在±5V 电压轨上的静态电流为±40mA。

在工作时间内、PGA2500在 ±5V 电压轨上消耗的最大电源电流是多少?

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    PGA2500的总电流消耗是 PGA2500器件静态电流加上负载电流的总和。  可以根据负载阻抗以及输出信号频率和振幅来计算估算值。

    例如、如果驱动音频 ADC、总电流消耗将是抗混叠滤波器的 RC 组件、ADC 输入电流以及 PGA2500输出端信号的频率和幅度的函数。 。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    如果您让我们知道 PGA2500输出端的负载阻抗或 RC 组件以及应用中 PGA2500输出端预期的最大频率/最大幅值、我们可以提供总电流消耗的估算值。

    谢谢、此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    PGA 最大峰峰值输入电压= 5V
    PGA 最大峰峰值输出电压= 8V
    最大 MOM 输入信号频率= 4kHz
    电源电压±5伏
    PGA2500输出连接 AD7768-4。

    请告诉我 PGA2500在±5V 电压轨上消耗的最大电源电流?

    此致
    Lakshmanan V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    负载电流消耗取决于 R-C-R 滤波器阻抗、ADC"平均"输入电流消耗以及输出信号频率和振幅。 ADC 为放大器提供开关电容器动态负载、平均 ADC 输入电流消耗取决于采样/调制器频率以及器件上的采样保持电容器结构。 该 ADC 不是 TI 器件、因此我没有其平均输入电流消耗的估算值。

    例如、如果我们假设使用了一个33欧姆-330pF-33欧姆的 R-C-R 差分滤波器以及幅值为4kHz 和8Vpp 的全差分信号、则滤波器负载电流消耗约为~50uA。 如果您假定 ADC 平均输入电流为500uA、则使用 PGA2500的静态电流规格、典型总电流消耗大约为~30.55mA (典型值)或40.55mA (最大值)。

    此致、
    Luis