您好、先生、
我们决定在该项目中使用 PGA2500。
在数据表中提到、PGA2500在±5V 电压轨上的静态电流为±40mA。
在工作时间内、PGA2500在 ±5V 电压轨上消耗的最大电源电流是多少?
此致
Lakshmanan V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lakshmanan、
负载电流消耗取决于 R-C-R 滤波器阻抗、ADC"平均"输入电流消耗以及输出信号频率和振幅。 ADC 为放大器提供开关电容器动态负载、平均 ADC 输入电流消耗取决于采样/调制器频率以及器件上的采样保持电容器结构。 该 ADC 不是 TI 器件、因此我没有其平均输入电流消耗的估算值。
例如、如果我们假设使用了一个33欧姆-330pF-33欧姆的 R-C-R 差分滤波器以及幅值为4kHz 和8Vpp 的全差分信号、则滤波器负载电流消耗约为~50uA。 如果您假定 ADC 平均输入电流为500uA、则使用 PGA2500的静态电流规格、典型总电流消耗大约为~30.55mA (典型值)或40.55mA (最大值)。
此致、
Luis