https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786035/tas5421-q1-tas5421---class-d
器件型号:TAS5421-Q1你(们)好
我们计划使用 TAS5421代替 LM48100、因为我们需要提高 SPL 和额定功率。 我们将为 LM48100提供单端输入(DAC 输入)。
我能否在负输入中向 IN_P (正输入)和接地的电容器提供单端模拟信号。 与 LM48100类似、我是否会在 OUTP 和 OUTN 处获得用于单端音频输入的差分输出(36dB)?
在 LM48100中、输入侧和输出侧均具有 VDD/2的偏置电压。 与 TAS5421中的情况类似、输入和输出中是否存在偏置电压(VDD/2)?
谢谢、此致、
R.Sivasuryan