This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421 - D 类

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786035/tas5421-q1-tas5421---class-d

器件型号:TAS5421-Q1

你(们)好

 我们计划使用 TAS5421代替 LM48100、因为我们需要提高 SPL 和额定功率。 我们将为 LM48100提供单端输入(DAC 输入)。

我能否在负输入中向 IN_P (正输入)和接地的电容器提供单端模拟信号。 与 LM48100类似、我是否会在 OUTP 和 OUTN 处获得用于单端音频输入的差分输出(36dB)?

在 LM48100中、输入侧和输出侧均具有 VDD/2的偏置电压。 与 TAS5421中的情况类似、输入和输出中是否存在偏置电压(VDD/2)?

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivasuryan 先生

    正确的做法是、您可以将音频信号容性地耦合到正输入端、并通过电容器将负极连接到接地端。  增益将保持不变。  输入引脚在大约1/2 Vbyp 时偏置在接地之上。  (BYP 引脚电压)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

     感谢您的信息。 您能否确认以下事项

    1.差分输出侧是否也会有偏置电压?

    2.输出侧和输入侧的偏置电压是多少? 偏置电压是否与 PVDD 无关?

    谢谢、此致、

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、在开关且无音频信号时、输出端的偏置电压将为 PVDD 电压的50%。  当它不切换时、将接近于接地。

    2.输入偏置电压是相对于 BYP 电压的,并经过调节。  它 大约为 BYP 电压的50%。  输出偏置电压在中回答为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

     谢谢、我们能否在向 IN_P (正输入)提供单端模拟信号并在负输入中将电容器接地时获得 IN_P、OUTP 和 OUTN 波形、如下面所示、我们可以获得其他放大器的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的波形与 TAS5421的波形相同。 你问什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、
    感谢您的信息。 如果数据表中也存在这些信息、这对我们更有用。



    谢谢
    R.Sivasuryan