This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:仅在软件控制模式下检测到 OCE 错误

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/786086/tas5720a-q1-oce-error-is-detected-only-in-sw-control-mode

器件型号:TAS5720A-Q1

您好!

我目前正在为该放大器编写驱动程序,并面临以下情况:

在硬件模式下-> 按预期播放工作声音

在 SW 模式         下->放大器 报告 OCE (过流错误)。 我已检查 OCE_Treshold = 00h (默认)。

其它信息:

 -即使未连接扬声器,也会报告错误。

 -我使用 的是 TAS5720A-Q1EVM 开发板,其电线连接到 uC 开发板 ,但未对开发板进行任何修改。

 -所有寄存器均为默认值。

提前感谢,

我想了解触发此错误的原因以及如何克服这种情况。

 

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件模式和软件模式是否设置相同? 请参阅数据表第17页的硬件和软件模式建议。