请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5720A-Q1 您好!
我目前正在为该放大器编写驱动程序,并面临以下情况:
在硬件模式下-> 按预期播放工作声音
在 SW 模式 下->放大器 报告 OCE (过流错误)。 我已检查 OCE_Treshold = 00h (默认)。
其它信息:
-即使未连接扬声器,也会报告错误。
-我使用 的是 TAS5720A-Q1EVM 开发板,其电线连接到 uC 开发板 ,但未对开发板进行任何修改。
-所有寄存器均为默认值。
提前感谢,
我想了解触发此错误的原因以及如何克服这种情况。