请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785188/pcm1803a-pcm1803a-thd-n-and-snr
器件型号:PCM1803A团队、
客户正在评估 PCM1803A、发现 THD+N 和 SNR 值异常。 AUX 输入被22k/24k 分频、得到大约1/2的衰减。 输入1V/1kHz 音调时、测得的 SNR 仅为90dB、THD+N 为 0.07%、这比数据表中的规格差得多。 您是否有任何关于如何确定根本原因的建议? 谢谢。
AUX 输入:
PCM1803A:
3.布局