This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:PCM1803A THD+N 和 SNR

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785188/pcm1803a-pcm1803a-thd-n-and-snr

器件型号:PCM1803A

团队、

客户正在评估 PCM1803A、发现 THD+N 和 SNR 值异常。 AUX 输入被22k/24k 分频、得到大约1/2的衰减。 输入1V/1kHz 音调时、测得的 SNR 仅为90dB、THD+N 为 0.07%、这比数据表中的规格差得多。 您是否有任何关于如何确定根本原因的建议? 谢谢。

AUX 输入:

PCM1803A:

3.布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    我将查看提供的详细信息、看看我们是否能够找出绩效差距的根本原因。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ravi! 您还想了解什么吗?