Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3221 您好!
我的客户希望获得有关其测试的反馈:
"我们尝试在16.8V Vcc、2 Ω 电阻负载、BTL 的 TPA3221评估板上与我们的供应商进行一些测试。 1kHz 信号。
我们在扬声器输出端测得的峰值电压似乎约为14.5V。
我在规格中扫描、没有 Plimit 设置、我希望峰值电压接近16V。
我们测量的电压是否正常为14.5V?
我们仍然距离10A 的 OCP 2A、 我们只需要几个周期的峰值功率。
1) 1)请确认我们的调查结果是否正确。
2) 2)此外、您是否能够共享16V、2 Ω、BTL 配置的效率曲线?"
感谢您对此进行研究、并可能建议在 EVM 上使用替代输出电感器。
B.R M.A.M