This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:有关在 BTL 中驱动2 Ω 电阻的反馈

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785018/tpa3221-feedback-on-driving-2-ohm-in-btl

器件型号:TPA3221

您好!

我的客户希望获得有关其测试的反馈:

"我们尝试在16.8V Vcc、2 Ω 电阻负载、BTL 的 TPA3221评估板上与我们的供应商进行一些测试。 1kHz 信号。

我们在扬声器输出端测得的峰值电压似乎约为14.5V。
我在规格中扫描、没有 Plimit 设置、我希望峰值电压接近16V。

我们测量的电压是否正常为14.5V?

我们仍然距离10A 的 OCP 2A、 我们只需要几个周期的峰值功率。

1) 1)请确认我们的调查结果是否正确。

2) 2)此外、您是否能够共享16V、2 Ω、BTL 配置的效率曲线?"

感谢您对此进行研究、并可能建议在 EVM 上使用替代输出电感器。
B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Robert 很快就会跟你联系。

    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M.A.M:

    您是否考虑了 LC 滤波器中电感器的阻抗? 如果电感器中的阻抗较高、可能会导致输出上出现压降。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于 EVM、2个 FET 和2个电感器的总直流电阻总和高达0.19欧姆、因此在2欧姆负载上的电压为16.8V 时、负载上的电压应为15.34V。
    您是否会说剩余的14.5V 压降是由于效率为94%、即开关损耗为6%?
    这是预期的水平、还是我们可以期待更高的效率?
    B.R M.A.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M.A.M:

    如果他们以最大功率运行器件、那么他们是否检查了电源的电压骤降? 我之前已经看到过、在放大器以高功率运行期间、PVDD 上的电压会下降。 请验证。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、这是一款具有工作台电源的 TI EVM。 不确定该电阻的内部电阻。 将进行检查。

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M.A.M:

    即使是大负荷工作台电源也可能会有一些小问题。 我相信这可能会造成您所看到的一些损失。

    此致、
    Robert Clifton