This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:故障引脚-配置

Guru**** 2466670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783871/lm48100q-q1-fault-pin---configuration

器件型号:LM48100Q-Q1

你(们)好

  我计划使用 LM48100音频放大器。 您能在下面澄清一下

我们提供了5V 的 PVDD 和 VDD。 对于 I2CVDD、我们提供了3.3V 电压;对于 SCL 和 SDA、我们提供了3.3V 的上拉电阻。 我是否可以使用1.5K 电阻器为 FAULT 引脚提供3.3V 上拉电压(因为它是漏极开路)、如下所示? 如果我为 VDD 提供5V 电压并为 FAULT 引脚提供3.3V 上拉电阻、放大器是否会工作?

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivasuryan、

    由于 FAULT 是一个开漏引脚、因此它应该能够正常工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     感谢您的确认。

    谢谢、此致、

    R.Sivasuryan