This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2001D1:如何计算输出功率?

Guru**** 2467620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2001D1, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783933/tpa2001d1-how-to-calculate-the-output-power

器件型号:TPA2001D1
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1

我已经查看了数据表,没有看到任何关于如何计算输出功率以及放大器在变化负载(8欧姆、4欧姆等)时的相关输出峰值电流的说明。

数据表的第4页有一个表格、列出了3.3V 电源和8 Ω 负载下的最大输出功率为400mW。

是否有一份技术文档介绍了如何计算这些值?

如果没有、您能否向我们发送这些计算的公式?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这是一个 D 类放大器、因此其输出功率根据 BTL 连接计算、如下公式所示:

    但是、这需要知道 RDS 和 Rdc 分别是线圈的 MOSFET 导通电阻和直流电阻。 遗憾的是、TPA2001D1未指定 RDS。
    也许最好的方法是根据特定的客户系统要求测量输出功率。
    此外、选择 TPA2001D1是否有具体原因? TPA2011D1等器件更新且支持更好、该器件具有 EVM、因此测试更简单。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、是否有任何等效的 D 类扬声器与 TPA2001D1引脚相同并具有 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    遗憾的是、TPA2001D1具有一些不再用于 COSC 和 ROSC 等新器件的引脚。 我们的大多数较新器件具有更小的引脚和封装。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器