请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2001D1 主题中讨论的其他器件: TPA2011D1
我已经查看了数据表,没有看到任何关于如何计算输出功率以及放大器在变化负载(8欧姆、4欧姆等)时的相关输出峰值电流的说明。
数据表的第4页有一个表格、列出了3.3V 电源和8 Ω 负载下的最大输出功率为400mW。
是否有一份技术文档介绍了如何计算这些值?
如果没有、您能否向我们发送这些计算的公式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.