This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1EVM:PurePath 控制台3 - DONE't MANAGO、用于向 TAS5720A 发送 I2C 命令

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781486/tas5720a-q1evm-purepath-console-3---don-t-manage-to-send-i2c-commands-to-the-tas5720a

器件型号:TAS5720A-Q1EVM

您好!

   使用与 PurePath 控制台母板连接的 TAS5720A-Q1EVM 板、我安装了 PurePath 控制台3软件和 I2C 主设备"插件"。

TAS5720A 似乎没有特定的 EVM 应用。 我对吗?

此外、我想使用 I2C 主设备发送写入/读取 I2C 命令。 很遗憾、我没有从 Tas5720A 中得到任何答案。

我可以与电路板连接、但连接后、我不了解如何发送读/写命令和获取答案。

在 Tas5720A 数据表中、该组件只能具有两个 I2C 地址(0x6C 或0x6D)。

那么,为了发送写命令,我应该写什么? 读取命令也是如此?

我试过:w 6C 01 FF,答案是 :# Write command at line 1 Error executing command

我已尝试: R 6C 01 # Read command at line 1:r 6C 01 Error executing command

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    TAS5720应使用 PurePath 控制台1、而不是3。 请转至您帐户的安全软件页面、然后单击访问纯路径控制台、然后向下滚动并下载 PPC1。 如下所示。

    IIC 地址应为1101 100x、因此请使用0xD8进行通信。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、您好、我将通过电子邮件向您发送 PPC3配置指南。 您可以向我发送电子邮件地址吗? 我认为这可能是由于您在 PPC3工具中设置了错误的 I2C 地址所致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢您的回答。 根据您所说,我还有几个问题,请:

    -我无法访问 mySecure 软件。 如何获得此访问权限?

    -Tas5720A 未写入上述列表。 这是正常的吗?

    最后、关于 I2C 地址、数据表中给出的地址与您给出的地址不同。 实际上,根据 Tas5720A 数据表:

    可编程 I²C 地址(1101100[R/W]或1101101101[R/W])。 这里的地址是7位。 请您解释一下原因吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是我的电子邮件地址"thomas@okeenea.com。 以上答案告诉我、我必须使用 PPC1而不是 PPC3。 您是否认为 PPC3可以与 Tas5720A 配合使用?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到您提供的 I2C 地址是1101 100x (其中 x 为 R/W 位),我已在 PPC3下尝试以下命令:
    R 6C 01
    R 6D 01
    R D8 01
    R D9 01
    答案是每次执行命令时出错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我已批准您访问 PurePath 控制台。 30分钟后、请转至 mysecure 软件页面以下载 PPC1。只需按照 EVM 用户指南了解如何操作 PPC1 GUI、我相信它就行了。 不要再浪费 PPC3的时间了。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 现在我可以在计算机上安装 PPC1。 您是否知道 TAS5720A 是否有任何插件? 如果是,我可以在哪里下载它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有,我应该选择哪个目标以使用 PPC1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    您是否获得了正确的目标? TAS5760 PPC1 GUI 可用于 TAS5720器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    希望您不再有问题、现在就玩得开心。 我将关闭此主题。


    迪伦