您好!
使用与 PurePath 控制台母板连接的 TAS5720A-Q1EVM 板、我安装了 PurePath 控制台3软件和 I2C 主设备"插件"。
TAS5720A 似乎没有特定的 EVM 应用。 我对吗?
此外、我想使用 I2C 主设备发送写入/读取 I2C 命令。 很遗憾、我没有从 Tas5720A 中得到任何答案。
我可以与电路板连接、但连接后、我不了解如何发送读/写命令和获取答案。
在 Tas5720A 数据表中、该组件只能具有两个 I2C 地址(0x6C 或0x6D)。
那么,为了发送写命令,我应该写什么? 读取命令也是如此?
我试过:w 6C 01 FF,答案是 :# Write command at line 1 Error executing command
我已尝试: R 6C 01 # Read command at line 1:r 6C 01 Error executing command
此致