请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782975/tlv320aic3212-i2s-mux-question
器件型号:TLV320AIC3212尊敬的 TI 团队:
TLV320AIC3212查看期间有问题。
我们使用一个由 X-Powers Technology 提供的名为 AC100的音频编解码器。
要替换它、我们查看 TLV320AIC3212。
我想知道是否可以将其用于 I2S 的 MUX。
我们需要输入多个音频信号并将其发送到输出。
数据表中每次只能使用一个 I2S。
是否可以同时接收三个 I2S 并对其进行多路复用并将其输出到一个输出?
下面是数据路径的块。
请检查是否可以替代。