This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:I2S 多路复用器问题。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782975/tlv320aic3212-i2s-mux-question

器件型号:TLV320AIC3212

尊敬的 TI 团队:

TLV320AIC3212查看期间有问题。
我们使用一个由 X-Powers Technology 提供的名为 AC100的音频编解码器。
要替换它、我们查看 TLV320AIC3212。
我想知道是否可以将其用于 I2S 的 MUX。
我们需要输入多个音频信号并将其发送到输出。
数据表中每次只能使用一个 I2S。
是否可以同时接收三个 I2S 并对其进行多路复用并将其输出到一个输出?

下面是数据路径的块。
请检查是否可以替代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    AIC3212具有三个音频串行接口、但如您所述、每次只能使用其中一个接口。 该器件无法在一个接口上接收数据并通过另一个接口发送数据。  

     此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Melendez:

    感谢您的回答。

    您能否确认我想要的产品在 TI?

    谢谢。