This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:0伏输入的编解码器输出高电平

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783203/tlv320aic3104-codec-output-high-for-0-volts-in

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

我使用的是320AIC3104编解码器、使用 line2作为左 PGA 的唯一输入、PGA 增益为0db。 然后将数字值馈送到 Rright_LOP、再次增益为0dB。

当我输入0伏作为输入时、Rright_LOP 输出显示了寄存器40设置的共模电压。

我会预期0伏输入、以提供0伏输出。 输入高通滤波器被禁用。

如果我将 PGA 增益更改为-6db、则从编解码器读取的值会下降、在0db 时、它们处于0xF800范围内。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tunstall、

    我将需要更多信息。 您是否有我可以查看的原理图?

    如果输入为0、则 ADC 的输出肯定应该大约为0、也就是说、输入具有共模偏移、并且应该有一个交流耦合电容器。 如果您没有使用交流耦合电容器、或者您将输入的负极端子接地、或者您没有为每个电源提供足够的电压、则肯定会出现问题。
    输出是恒定的吗? 如果您录制输出并回放、您会得到什么结果?

    此致、
    -Steve Wilson