请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 您好!
我使用的是320AIC3104编解码器、使用 line2作为左 PGA 的唯一输入、PGA 增益为0db。 然后将数字值馈送到 Rright_LOP、再次增益为0dB。
当我输入0伏作为输入时、Rright_LOP 输出显示了寄存器40设置的共模电压。
我会预期0伏输入、以提供0伏输出。 输入高通滤波器被禁用。
如果我将 PGA 增益更改为-6db、则从编解码器读取的值会下降、在0db 时、它们处于0xF800范围内。
此致、