This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:器件在断电时的行为、尤其是 SLEEVE & AMP;Ring2

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781274/tpa6166a2-how-does-device-behave-when-powered-off-especially-sleeve-ring2

器件型号:TPA6166A2

我的客户有疑问:

有关 TPA6166A2的技术问题:如果我们将有源扬声  器连接到器件并移除电压、我们会听到(有源)扬声器发出响亮的嗡嗡声。 可能是由接地环路引起的。   如果 IC 未 通电、您能否检查线路'sleeve'和'ring2'会发生什么情况?

是否有人建议他们可以做些什么来防止上述情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如图28所示、套管和 Ring2很可能与 GND 短路。 我将尝试在评估板上验证这一点。
    您是否有有关如何建立有效扬声器连接的更多详细信息? 也许我们可以考虑基于这一点的权变措施。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将离线处理。
    在论坛上关闭此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器