请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6166A2 我的客户有疑问:
有关 TPA6166A2的技术问题:如果我们将有源扬声 器连接到器件并移除电压、我们会听到(有源)扬声器发出响亮的嗡嗡声。 可能是由接地环路引起的。 如果 IC 未 通电、您能否检查线路'sleeve'和'ring2'会发生什么情况?
是否有人建议他们可以做些什么来防止上述情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.