This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M 工作温度

Guru**** 2511245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778716/tas5731m-tas5731m-operating-temperature

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5733L

您好!

在 TAS5731M℃表的第7页中、TAS5731M 的℃温度为0~85 ̊ C、而在第61页中、Opta 温度为-40~85 ̊ C、哪一个是正确的?

TAS5731M 是否可以在-40~85℃的内工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.3是建议运行条件。
    封装信息显示了最坏情况下的封装容差。 通常情况下、TI 特征评定涵盖-40C 的低温。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolin、

    我的理解是 TAS5731M 的工作温度为0~85C、封装容差为-40、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaolin、

    我发现 TAS5733L 建议的工作条件为0-85C、封装信息也为0-85C。 因此、TAS57xx 的工作温度为0-85、不能在-40C 下工作、对吧?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如数据表所示、请指定:TA 工作环境温度范围为0 85°C