This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 EMI 问题

Guru**** 2520680 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/778438/tas2557-tas2557-emi-issue

器件型号:TAS2557

团队、

客户在 TAS2557上发现 EMI 问题。 下面是不带输出 LC 的当前 SCH。 当 Windows 音量增加到20%以上时、EMI 测试将失败。 以下是20%体积的测试结果。 您对如何改进这一点有什么建议吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    输出滤波器可放置在器件的输出端、以提高 EMI 性能。 数据表中的表128和图148显示了该滤波器的一些值: www.ti.com/.../tas2557.pdf
    此外、您知道吗?它们是否使用扩频模式?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。 我将要求客户尝试该值。 您能否告诉我如何在 PPC3或寄存器中启用 SSM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    有关 SSM 的详细信息、请参阅数据表第9.3.15节: www.ti.com/.../tas2557.pdf
    首先、必须使用内部振荡器来生成斜坡、这是通过将0x00写入 B100_P0_R40来完成的。 然后、可以启用 SSM 模式、将0x01写入 B0_P0_R40。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    PPC3中的设置如何? 我在下面找到了设置、但没有启用 SSM 的位置。  

    此致、

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    遗憾的是、PPC3尚未集成 SSM 控制。 我将在下次更新时向团队提出这方面的意见。
    但是、您可以为斜坡时钟选择"Internal (内部)"、然后只需使用 I2C 命令写入 B0_P0_R40:
    w 98 00 00
    宽98 7F 00
    w 98 00 00
    W 98 28 01

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Ivan,我对 w 98 28 01有点困惑,为什么它是28?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    R40为十进制、因此十六进制为0x28。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_TuningMode_5F00_48KHz.7z

    您好、Ivan、

    附件是从 PPC3转储的配置文件。 您能否告诉我在哪里以及如何添加 "必须使用内部振荡器生成斜坡、这是通过将0x00写入 B100_P0_R40来完成的。 然后、可以启用 SSM 模式、将0x01写入 B0_P0_R40。" 该文件中? 以确保它正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转储文件中有几个"w 98 28 xx"。 我不确定在哪里添加 B100_P0_R40和 B0_P0_R40。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    在10506行中选择斜坡时钟、如下面的捕捉所示。 当前值为0x80、即"PLL"。 您必须将其更改为0x00、以便选择"内部"。
    ssm_EN 寄存器未包含在 cfg 中、但您可以添加一行以启用扩展频谱模式。
    必要的更改如下所示、是您提供的 cfg 的捕获:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。 很清楚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    另一个问题是、启用 SSM 模式后、如何检查 SSM 模式是否真正启用? 似乎没有用于检查波形的 PWM 输出引脚。

    我还无法在数据表中找到 RAMP_DSP 寄存器定义。 您能否与我分享 compelete 寄存器设置文档? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    启用 SSM 后、输出信号会根据 RAMP_CTRL 位1-0来改变 PWM 开关频率。
    数据表中的寄存器映射中缺少一些寄存器。 我将验证添加哪些内容是安全的、并将对其进行更新、尽管这可能不是即时的。 不过、具体来说、B100_P0_R40基本上是如前所述使用的、它也是在 PPC3上控制的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器