请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/779777/tas5805m-evaluation-of-tas5808m
器件型号:TAS5805M主题中讨论的其他器件:TAS5805
我的客户正在评估用于监控应用的 TAS5808M。
他们希望确认以下可由 TAS5808M 完成的规格、或者需要额外的外部组件? 感谢你的帮助。
|
内置动态范围控制(DRC)或自动增益控制(AGC) |
将放大器输出 THD 限制在1%以下 |
|
|
(参考目标、用于确认 P1处的规格) |
||
|
内置可调节 EQ (频带编号) |
5 bnads 工厂可编程。 用户无法访问。 |
|
|
放大器输出功率(THD 1%时的平均值) |
2 X 1W |
|
|
内部扬声器放大器输出 |
||
|
额定放大器功率下的 THD+N [声学扬声器性能] |
<=-26db (5%) |
|
|
线路输出串扰[声学扬声器性能 FR 上] |
>=30dB |
|
|
噗声和嘀哒声性能 |
低于-60dBV |
|
|
放大器额定功率(最小值) |
扬声器额定功率的1.0倍 |
|
|
放大器增益选项 |
12dB 和16dB;可考虑其他增益选项 |
感谢你的帮助。